変換アダプタのレビュー

平均満足度 4.74 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
変換アダプタ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
1,198 / 税込 1,318
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-08
用途:
冷凍庫アースの取得

特に問題はございません。安定感あっていいです。工事費が削減できてよかったです。

1人が参考にしています
2023-10-17
用途:
3Pで逆極性のAC電源が供給された時
対象商品:
41029974

誤って?3Pで逆極性のAC電源が供給された時、2Pアース付き給電ケーブルを逆に挿して修正できる。アースも接続できるので安心。

2023-04-30
用途:
電源ケーブル接続
対象商品:
41029974

3端子のタップに2端子のタイプをアースをして取り付けるために使用しています。差し込んだ感じは抜けにくく使いやすいです。

大熊歯科 様2022-11-14
用途:
PC周辺の電源整理
対象商品:
41029974

BGM用のスピーカーからジー音がするので、原因を探っていたところアンプの電源タップにアースがとれていないPC等のコンセントがたくさんあり途方にくれていたところ、この製品を見つけました。さっそくアース接続してすべてのコンセントを整理したところ見事にジー音解消で助かっています。

古川整形外科医院 様2022-12-23
用途:
電子レンジのアース付きコンセントに使用
対象商品:
41029974

安価で便利おススメの商品です。できれば色違いが欲しい。

1人が参考にしています
2023-01-20
用途:
コンセント
対象商品:
41029974

アース端子付きの変換アダプターで使い勝手がよく装着も簡単です。

2022-05-03
用途:
仮設電源に使用
対象商品:
41029974

3P~2P逆変換と呼ぶらしい
通常、3P(E付)を2Pのコンセントに取り付ける変換アダプタは機器類に付属されております
このアダプタは、3P(E付)に2P+E線のプラグ(主に電動工具用)を取り付ける用途に使用する。
求めていた機能にとても満足です。

1人が参考にしています
2021-07-07
用途:
ゲームの為のモニター追加
対象商品:
41029974

子供が小さな画面でゲームに夢中になっているのを横目で見ながら、嫁とモニターを購入することを決意。モニター追加の為にアースを取る必要がある為、ケーブルと併せて購入しました。満足です。

2021-04-15
用途:
電子レンジ
対象商品:
41029974

これのおかげで遊んでいたアース線がおとなしくなりました。

1人が参考にしています
2019-07-28
用途:
設備の改良
対象商品:
41029974

アース設置端子を取り付けするために購入した。
ACタップでアース端子なしの場合にも対応できるので、重宝している

2024-10-21
用途:
サンプルとして

サンプルとしての購入のため使用状況につきましてはわかりかねます。申し訳ございません。

エルケム・ジャパン株式会社 様2018-05-13
用途:
回転機器等の接地配線用
対象商品:
41029974

作業場の電源アウトレットが全て3P型である一方、回転機器などアース取りが必要な機器の電源プラグがすべて2P型であるため、この変換アダプタで対応しています。配線がきれいにまとまり、採用してよかったと思います。

2018-03-19
用途:
プラグの形状変換
対象商品:
41029974

この様な商品は、必要になったらすぐに入手したい一方、近所のホームセンター棟ではなかなか売っていないのですが、直ぐに納品して頂いて助かります。

2023-09-25
用途:
高い。
対象商品:
41029974

接地付きコンセントに接地を着実にしたい場合はこれ一択だが、値段が高いのだけがネック。

2021-01-28
用途:
配管工事
対象商品:
41029974

このアダプタが必要な工事があったがあるとは知らず他のアダプタを使った。配線を切らずに済んだのに、次いつ使うか分からないが在庫しておく。

株式会社日清製粉グループ本社 様2018-09-05
用途:
アース線の付いてくる電化製品を湿気のある場所で使うときのアース付プラグを使用の際
対象商品:
41029974

簡単で便利なので、またリピートさせていただきます。

2017-11-23
用途:
3Pコンセントにアース線とコードが別々の電化製品(電子レンジ)を取り付けるため
対象商品:
41029974

四角い形状がコンセントの四角とマッチしてしっくりくる。

2016-07-08
用途:
ネットワーク機器の電源プラグ変換
対象商品:
41029992

LとNの逆差しが出来ないように極性ありのWH2891Pを使用しています。
機器に添付されているものより薄型幅広なのでプラグが脱落しにくいです。
停電不可の場合のみ採用しています。停電可能な場合は壁コンセントを接地極つきに交換しています。

1人が参考にしています
カクダイ 様2015-07-20
用途:
自販機設置
対象商品:
41029974

コンセントのアースターミナルに直接アース線を入れて作業していたら保安協会から改善するよう注意されましたので変換アダプタを使用してます。