浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチのレビュー

平均満足度 4.53 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
4,998 / 税込 5,498
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-04
用途:
トイレ換気扇のスイッチ交換に
対象商品:
41037202

タイマーが細かく設定できて、満足しています。
前に使っていたものは切りと2時間と4時間の設定しかなかったので、節電効果も考えて交換しました。
プログラムスイッチは手ごたえが浅く軽い力で入り切りできるため、電灯用(上段のスペースにつけました)スイッチのカチッと手ごたえのある物と差があり、上下の手ごたえの差に慣れるまでしばらく違和感がありました。

2024-04-26
用途:
交換
対象商品:
41037211

以前のものが壊れたので交換です。
簡単に交換でき、動作も異常なしです。

2021-09-06
用途:
浴槽換気扇スイッチ
対象商品:
41037211

タイマー部分が小さくて見にくい所はありますが、
設定幅が広くてとても重宝してます。

のぐち 様2020-10-21
用途:
浴室換気扇タイマー
対象商品:
41037211

非常に重宝してます。無駄な電気代の節約になり良かったです。

2人が参考にしています
株式会社テックMA 様2023-02-27
用途:
スイッチの交換、グレードUp
対象商品:
41037211

良い製品だと思います。が、、、
現用機器と交換の場合は、一度外して下調べした方が良いですね。(このUnitの方が若干長い様に見受けられた)
その際は、裏側で壁を掴んでいる金具を壁の中に落としてしまわない様に。
という事、ノウハウが素人作業で判りました。(この製品の評価以前の話ですネ)
尚、工事士の資格が要る事については、各自でご確認下さい。

2020-07-21
用途:
既設取替
対象商品:
41037211

特に問題なく交換できました。
もう少し価格が安いと良いので星4つとしました。

2020-11-15
用途:
浴室用として購入
対象商品:
41037211

浴室用として使用していた換気扇タイマーは設定が、60分しかありませんがこちらのタイマーは時間単位で選べました。パイロットランプは視認性は、確かにレビューどおり正面からでないとわかりにくいで、改善してほしいです。

2018-12-06
用途:
浴室リフォーム工事
対象商品:
41037211

タイマーの目盛り部分が小さく、意外と見にくかった。

2人が参考にしています
アイング株式会社 様2019-03-13
用途:
浴室の換気扇運転用
対象商品:
41037211

家族が朝、浴室を使用して換気扇の運転停止をしないため。
一定時間の停止が出来るので、好評です。

2019-05-12
用途:
自宅購入時についていたスイッチの交換
対象商品:
41037236

ちょっとタイマーの字が小さい。
換気扇のスイッチも照明スイッチと同じように押すように見えてしまう。

1人が参考にしています
2018-01-05
用途:
お風呂の換気扇用
対象商品:
41037202

入浴後の換気をいつまで行うか?今までは手動でやっていて、一晩中稼働していた時もありましたが、しっかり時間管理できてとても良いです。
コスモシリーズは既存の物より幅が広くなっているので、既存の照明用SWが使えなかったので結果的にタイマーの上部に照明のSWが付いたものが必要で買い足しました。

1人が参考にしています
2017-06-15
用途:
消し忘れSW
対象商品:
41037202

負荷として、AC/DC電源を接続しましたが、問題無く動作中です。

2015-02-22
用途:
室内の天井換気扇用のタイマー
対象商品:
41037236

商品としては、設定なども細かく出来て小スペースなのでとても便利です。
ただ、もし商品を単品で購入した場合だと送料・代引き手数料などを含めると定価と殆ど変わらないので、もう少し値段が安ければ良いのですが・・・

2人が参考にしています
2017-06-06
用途:
家のお風呂場に
対象商品:
41037202

電気店になく、困っておりました。ものたろうでよかった。

1人が参考にしています
安東工務店 様2016-11-28
用途:
壊れたのでこうかんしました
対象商品:
41037211

便利になりました。交換方法も簡単でした。
ありがとうございます。

2015-08-13
用途:
壊れたタイマーとの交換
対象商品:
41037202

旧製品の機械式タイマーに比べて性能は良くなっているが表示の文字が小さくて老人では見にくい
もっとフォントを大きくした方が良い

2014-02-01
用途:
浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ
対象商品:
41037211

思っていた通りの使い易さ。今まで、ひねるタイプのタイマースイッチを使っていたが、スイッチ1つで稼働し、時間をいちいち設定する必要がない。大変便利。、

3人が参考にしています