ダイヤルタイマー(11時間形)のレビュー
- 用途:
- 充電器の時間管理
充電器の使用時間を管理し、過充電等を防ぐために使っていたものが、30年の以上の時を超えてついに故障したため、同じものを購入しました。さすが松下電器、電気製品の耐久性は文句なしです。新規購入したものも期待しています。
- 用途:
- サーキュレーターのタイマーとして
- 対象商品:
- 41037482
サーキュレーターの消し忘れが度々ありましたが、朝会社に出勤した時にダイヤルタイマーをセットしているので安心できます。
- 用途:
- 家の節電
- 対象商品:
- 41037482
10年近く前からホットカーペットや暖房器具、扇風機など連続使用をしがちな家電に使用しています
初めてひとつ壊れた為のリピートです
10年に一度の故障なら、使用頻度を考えても優秀です
- 用途:
- パソコンの過充電保護の為
- 対象商品:
- 41037473
以前にモノタロウから安価でありましたが、今回は近い商品が無く、信頼のパナソニックに至りました。コンセントに直に接続できて、便利です。また安価なモノタロウ商品の販売を期待しております。
- 用途:
- パッドの充電
- 対象商品:
- 41037507
スマホやパッドの充電する際、ついつい過充電してしまい、使い物にならなくなるのが嫌で本機を購入しました。とても使いやすく便利です。追加で2本購入しました。
- 用途:
- 加湿器などに使用12個使用中
- 対象商品:
- 41037482
これは便利ですよ。うちは色々なところの節電に使用しています。(注意)ストーブなどには使わないでください。
- 用途:
- 事務所内ポット空焚き防止用
- 対象商品:
- 41037507
電気ポットの空焚き防止の二重安全対策として「テントウ虫タイマー」
の様な物を探していました。
シンプルで使い勝手が良いです。
- 用途:
- 休憩所の電気ポットの電源管理用
- 対象商品:
- 41037507
電気ポットを昼間のみ利用するため電源切り忘れのために購入しました。ケーブル付きなのでポットの近くで設定できます。知り合いも使っていますし、他にないようなので、定番のようです。なお、50Hzと60Hzの切り替えスイッチが付いているので設定を忘れないこと。
- 用途:
- 充電機の終わり時間設定
- 対象商品:
- 41037491
過去に安いのを数点購入しましたが行き着くところ一流メーカー品!誤差も故障もありません!やっぱりいいですね。
- 用途:
- 主にスマホの充電に使用し100%まで充電しない様にタイマーをセットしています。時々茶葉の乾燥機にも使用しています。
- 対象商品:
- 41037491
取扱が簡単ですので重宝ししています。
- 用途:
- 乾燥機に使用しております。
- 対象商品:
- 41037473
以前使用した事が有るので迷わずに選びました。24時間の物は、ホ-ムセンタ-や電気店にも有りましたが11時間は無かったので助かりました。