ダイヤルタイマー(3時間形)のレビュー
- 用途:
- ノートpcの充電、Liバッテリーの時間充電
- 対象商品:
- 41037543
ダイヤルを回して希望の時間(フル充電の80%程度)のみノートpcへの充電が簡単です。フル充電によりLiバッテリーが劣化するのを抑制している。電源コード付きのものはコンセントから離して使用できるので、より使い勝手が広がる。3個目の購入になります。1個目はホットカーペットに使って、切り忘れが無くなって節電に貢献してる。
- 用途:
- 音楽鑑賞
- 対象商品:
- 41037543
就寝前にリラクゼーションクラシックのCDを掛けます。聞きながらいつしか
眠っています。タイマーにセットした時間にプレーヤ-はOFFとなってくれます。重宝しています。
- 用途:
- 電気器具の切り忘れによる 危険防止 節電
- 対象商品:
- 41037516
ダイヤル式タイマーは誰でも使える簡単一操作に魅力がある、構造精度はデジタルに劣るが動作状態も目視できる手軽な優れもの、Panasonic
- 用途:
- 換気扇の電源管理に、
- 対象商品:
- 41037525
今まで、Panasonicの、11時間タイマーを使っていましたが、今回こちらの3時間40分タイマーに交換しました。
20分から1時間の間での管理でしたので、カウントが大きくなった分、ほぼ正確に切れるようになりとても満足でした。出来れば、1時間タイマー位の大きなカウントのものがあれば良いのですが、、、
- 用途:
- 電源のタイマー管理に
- 対象商品:
- 41037543
新人から器械に弱いご年配まで説明無しで簡単に使えるタイマー。
もう少し安価だと助かりますがコレが役に立つ現場は多いと思います。
- 用途:
- 洗濯ガス乾燥機の乾燥時間設定に使う。
- 対象商品:
- 41037543
12時間タイマーを使っていたが、10~20分が主体なので設定が不正確になるので本当は1時間以下のタイマーを探していたが見つからず3時間タイマーにした。12時間タイマーに比べ正確性が上昇し安心して外出できるようになった。
- 用途:
- 電熱ストーブの電源切り忘れ防止
- 対象商品:
- 41037525
ホームセンターより500円以上安かったため、2個購入しました。火災事故対策として電気ストーブに使用しています。
- 用途:
- 実験室でのはんだこての電源切り忘れ防止
- 対象商品:
- 41037516
設定した時間がくれば切れるのではんだこての電源切り忘れ防止に役にたちます。
コンセントの形状が特殊で幅が広いものがときどきあり、はんだこての種類によっては使えない場合があります。コンセントの口の形状を多少広げてくれるとそのような用途でも問題なく使えるようになると思います。
- 用途:
- 暖房器の消し忘れ防止
- 対象商品:
- 41037516
デスクに向かい足元のヒーター、椅子に設置してある座面タイプのホットカーペット。これらを使用する時3回に1回は消し忘れを起こし、無駄をしていました。
ネットで見つけ早速購入し使用しています。消し忘れ皆無で無駄を無くすことができています。また、中国製が多い中、久しぶりのメイド、イン、ジャパンです。
品質の安心感、内需拡大に小さな貢献です。対応も早く良かったです。