器具用延長コードのレビュー

平均満足度 4.89 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
器具用延長コード Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
6,298 / 税込 6,928
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
MONOCOQ 様2025-11-10
用途:
200Vコンセントの延長

機械から壁のコンセントまでの距離が遠かったので延長コードを探していました。プラグもコンセントもコードもしっかりしていて、安心して機械を繋げることができました。

2022-11-25
用途:
災害時の単相200Vエアコン
対象商品:
41038076

発電機から100V延長コード、アップトランスにて200Vに変圧、停電時でも単相200Vのエアコンを使用するため購入、エアコンの付属のコードでは床まで届かないのでベストな長さの延長コードで助かります。

3人が参考にしています
2022-03-18
用途:
エアコン差し込み口から200Vの調理器へ使いました
対象商品:
41038076

太さ、丈夫さ、安心して使えました。
オススメの商品です。
色が選べればもっといいかも。

2022-02-04
用途:
200V機器のメンテナンス時
対象商品:
41038076

200V用の延長コードがあるとは知りませんでした。今までは自作していましたが、商品としてあるので早速購入しました。やはりメーカー品はしっかりしていて使い易いです。

2021-10-08
用途:
IHクッキングヒーター
対象商品:
41038076

かなり丈夫な作りで満足しています。3m延長できたので作業スペースの範囲が広がりました。

2020-09-05
用途:
プラズマカッターの使用
対象商品:
41038076

丈夫な造りで、たいへん満足です。改良点はないと思います。

2019-12-05
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
41038076

ケーブルも太く型がつきそうなくらい強そうです。加工して使う予定です。

2019-01-05
用途:
延長
対象商品:
41038076

特に問題なく使えています。
もう少し長いコードも欲しいです。
良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2018-09-06
用途:
200V機器の延長コードに使用
対象商品:
41038076

ケーブルの耐久性も十分で何ら問題なく安全に使えて満足です。

1人が参考にしています