石膏ボード用はさみ金具のレビュー
- 用途:
- 狭いところにコンセントを付けようとして
- 対象商品:
- 41040745
ボードに穴開けしてコンセントボックスを使わなくても、これがあればコンセントをしっかり固定できます。狭い場所、壁の厚さが薄いところなども活用できます。
- 用途:
- コンセント取付時
- 対象商品:
- 41040745
誤って元から取り付けられていたはさみ金具を落としてしまい、ホームセンターに行く余裕もなかったのでこちらで購入させてもらった。
仕方ないとはいえ本体価格より割高なのが少し不満だが、欲しいものが確実に早く届いたので良かった。
- 用途:
- コンセント設置
- 対象商品:
- 41040745
この商品はいいのですが、、、
梱包が1つずつで少し使うのに面倒です
もう少し簡易袋でいいと思います
使い勝手はいいですよ
- 用途:
- 家庭用スイッチ埋め込み連用取付枠の固定に使用
- 対象商品:
- 50523184
石膏ボード壁に照明スイッチを新設したので埋め込み連用取付枠の固定用に使用した。
同じPanasonicの「WN3992KP」ではネジ穴を合わせるのが難しいが「WN3993K」は壁内挿入前にネジで仮止めできるので簡単に取付けられた。
注意する点は石膏ボード厚さによって適合する金具を選ぶこと。
それと金具を取付枠に取り付けたら外れないように「挿入穴?」をテープで塞ぐことですね。そうしないと次に外す時に、もしネジを全部抜いてしまったら金具が壁の中に落下しちゃうかもしれません。
- 用途:
- 部屋の掃除に使用します
- 対象商品:
- 50523184
コンセントが石膏ボード板にビスで止まっていたのでぐらつきがあったので、このはさみ金具で石膏ボードを挟むので確実に固定できます。ただし、スイッチ絶縁枠・スイッチ付コンセント絶縁枠には取付けできませんと説明されていますので注意が必要です。
- 用途:
- 壁スイッチ交換
- 対象商品:
- 41040745
照明の壁スイッチを交換していて
壁の中に金具を落としてしまいました。
ホームセンターでは手に入らず
モノタロウさんで見つけた次第です。
取り付けてあったものに比べ
サイズが少し小さかったのですが
問題なく取り付けでき満足しています。
- 用途:
- ミニキッチンの電気コンロ交換時の穴ふさぎ用
- 対象商品:
- 41040745
ミニキッチンに付いていた電気コンロをIHコンロに交換した時に操作ツマミが付いていた所に穴が残るのですが、これがカッコ悪いのでメクラパネルで塞ぎました。
穴が小さければ取付枠をネジ止めできたのですが、大き過ぎたのでこの金具で取付枠を固定することにしました。
この時にボードの板厚が厚くて挟みきれなかったので、少し曲げて加工したところ上手く収まりました。
- 用途:
- インターホン親機の取付
- 対象商品:
- 50523184
インターホンに付属のネジだけでは、石膏ボードにしっかりと固定出来ずグラグラしてしまったのですが、この金具で固定出来ました!
- 用途:
- 電気配線工事
- 対象商品:
- 41040745
スイッチ用金属枠、コンセントの取付等石膏ボードに楽に作業が出来、満足です。
- 用途:
- 賃貸マンションのコンセント交換時に使用
- 対象商品:
- 50523184
取り外し作業時に、この金具がついている事前にわからず石膏ボードの内側に金具を落下させてしまう場合もあるため予備に常備する必要があります。