- 用途:
- DIY作業
前回同様に後付けスイッチで購入。信頼あるメーカー品なので可もなく不可も無くです。
- 用途:
- 電気配線用
- 対象商品:
-
41040903
電気配線の取り替え工事に使用。
使い慣れた型番なので作業が円滑に進みます。
- 用途:
- 改造して使いました
- 対象商品:
-
41040921
電気工事の資格を持っていないのでコンセント部分をつけかえる事がでできませんでした。こちらの商品の背面のプラ部分をカッター等で切り取り、加工することで、コンセントの配線をいじる事無く使用できました、がっちりしています。
- 用途:
- 屋内のTV配線工事
- 対象商品:
-
41040903
TVコンセントの壁面取り付け作業をきれいに仕上げることが出来ました。
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
-
41040955
今回は使わなかったがパナソニック製なので問題なく置いておける。
- 用途:
- 引掛シーリングのスイッチ取付
- 対象商品:
-
41040964
和室照明が引き紐付きの蛍光灯で、スイッチが無い引掛シーリングだったのですが、リモコン付きのLED照明に取り替えたのを機会に電線にスイッチを追加しました。スイッチボックスを柱に取り付けるため、このような小さいサイズがあって良かったです。
- 用途:
- コンセント器具の新規入れ替え
素人だと、薄型では作業がやりづらい時があるので注意が必要。
- 用途:
- 工事用
- 対象商品:
-
41040955
規格品なので問題ありません。少量でも安く購入できるので助かります。
- 用途:
- 物置の配線器具
- 対象商品:
-
41040955
一流メーカーは、露出増設ボックスですね。安くてしっかりしている。
- 用途:
- ガレージの配線器具
- 対象商品:
-
41040921
一流メーカーはsン信ですね。安くてしっかりしている。
- 用途:
- 作業用として
- 対象商品:
-
41040912
他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
-
41040921
汚くなったボックスを取替えて綺麗に気持ち良く出来ます。
- 用途:
- 工場内のコンセント増設
- 対象商品:
-
41040903
とてもつけやすかったので非常によかったです。
機会があればまた購入したいです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 物置の配線
- 対象商品:
-
41040946
薄型良かったんですが、ケーブルとスイッチの厚みが干渉して、納めにてこずりました。ケーブルを縁に逃がさないと無理でした。もう少し内寸法を大きければ良いと思います。
- 用途:
- コンセント増設
- 対象商品:
-
41040921
コンセント増設のために購入。サイトで見ながら買えるので店であれこれ探して歩き回るより楽。
1人が参考にしています
- 用途:
- 配線
- 対象商品:
-
41040921
増設配線用に使用しています。3コ用は組み合わせが色々出来、非常に助かっています。
- 用途:
- 古く汚く成った為取替え
- 対象商品:
-
41040921
古家であちらこちらが汚くせめて露出コンセントだけでも取り替えて綺麗にしたかつたです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 外部テーブルタップ製作
- 対象商品:
-
41040903
安く、早く手に入りました。有り難いです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 自社倉庫内装用
- 対象商品:
-
41040955
使い勝手はよかった
1人が参考にしています