コスモシリーズ付属品 保護カバー付スイッチプレートのレビュー

平均満足度 4.22 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コスモシリーズ付属品 保護カバー付スイッチプレート Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
559 / 税込 615
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-03
用途:
スイッチとコンセントの組み合わせのカバー

使用頻度の少ないコンセントの防塵と照明スイッチの組み合わせで使用しました。スイッチをカバーのない下側に使用したかったので、希望に沿う使い方ができて助かりました。
開閉も適度な抵抗で良好です。

幸 様2024-11-10
用途:
使いたくないスイッチのめくらとして

非常にいいです。センサー付きの電球・常時換気扇にしたので

社会福祉法人さくらんぼの会 おそうざいのさくらんぼ 様2024-10-24
用途:
スイッチの誤作動

設置も簡単で事業所のスイッチの誤作動が減りました。

リッチインターナショナル 様2023-05-06
用途:
誤操作防止
対象商品:
41046153

元々のカバー枠を外して、
そのままはめ込みok
ピッタリ、簡単に装着できました。
内側の留金具はいらなかったなー

1人が参考にしています
2021-08-07
用途:
上下逆も取り付け可能

上下逆でも取り付けできます。
上が操作、下が常時ONだったのですが、カバープレート自体が上下逆でも取り付けできるので問題なく使えてます。
子供に誤ってOFFにされずに助かってます。

2人が参考にしています
2021-02-01
用途:
トイレのライトをセンサーライトに交換しました
対象商品:
41046065

センサーライトにしたので、トイレのスイッチは触って欲しくないけど換気扇用のスイッチはその都度付けるので このタイプのカバーが重宝します。

2019-01-26
用途:
センサー付き電球
対象商品:
41046065

トイレをセンサー付き電球に交換、壁スイッチの誤操作防止用に取付。クリアカバーなので目立たなくて良い。

1人が参考にしています
2018-09-20
用途:
防犯カメラのスイッチ
対象商品:
41046083

パティオの電灯わソーラーライトに替えた後、電灯線を防犯カメラの電源に使用しているので、このカバーを取り付けて不意にカメラの電源が堕ちない様にしています。概ね良好です。

2018-01-23
用途:
スイッチの押し間違え防止に
対象商品:
41046065

学生寮の風呂場やシャワールームにある、照明と換気扇のスイッチに付けるために購入。頻繁に換気扇を止めてしまうので、簡単に押せないように付けることにしました。きっと効果があるでしょう

2017-04-11
用途:
明るさセンサー付きの屋外灯のスイッチに使用
対象商品:
41046126

間違えて消すと、夜間帰宅時に点灯しなくなるので、最初からつければ良かったと思いました。ただ、もうちょっと薄くても良いかと思います。

1人が参考にしています
2016-02-26
用途:
スイッチ保護
対象商品:
41046083

パナソニックのあけたらタイマーのカバーに何個か購入。タイマーに誤って触れないように、また、使いやすいように多少工夫して使いました。あけたらタイマーの手動ON/OFFが容易にできるように指が入る程度の穴を空けたり、コンセントを差し込めるようにしたりして使います。角丸が欲しかったのですが、見つけられなかったので角を購入しました。

みっちゃんサービス 様2024-04-02
用途:
既存スイッチのカバーとして
対象商品:
41046083

狭い通路の壁にスイッチがあり、人が通過する際に背中が接触しoffにしてしまう事が多々ありましたが全て解消されました。

小野産業株式会社 様2015-07-04
用途:
センサーライトに
対象商品:
41046065

トイレ、階段などセンサー付き照明に交換した箇所の壁スイッチに取り付けました。センサーでON-OFFするにもかかかわらず誤ってスイッチを押してしまってましたので、一定時間内に再度ON-OFFしてセンサーが手動になって切り替わり煩わしかったなのが解消しました。来客時にもスイッチを押される事もなくなるので店舗などに良いのではないでしょうか。

2人が参考にしています
2015-11-09
用途:
排煙口スイッチの誤作動防止
対象商品:
41046083

軽くて外れやすいですが、代替商品もありませんでしたので、安く揃えられて助かりました。本当は枠の白い部分を赤に塗りたかったのですが、プラカバーを外すと割れてしまいそうなので断念しました。

2015-09-10
用途:
ガレージのコンセントカバー
対象商品:
41046135

商品としては良いと思います。
こちらの商品でもう少し防水機能が高められたものがあると良いと思います。

2013-09-27
用途:
スイッチ誤操作予防
対象商品:
41046117

スイッチの上下の入れ替えをしなくてもいいなら外してはめるだけで簡単。
面がフラットなのも出るとスマートでいいんだけどね

2017-08-22
用途:
アホのいじり防止
対象商品:
41046117

かなりの厚みで通常スイッチと置き換えでしたが
設置場所がドア近でドア開閉に干渉して取り付け不可

2015-08-14
用途:
間違い防止のための照明スイッチのカバー
対象商品:
41046153

カバーを開けた状態ではカバーに横から手が触れるとプレートごと簡単に外れてしまいます。土台のプレートに前からはめ込んでいるだけなので開けているときは注意が必要ですね。