プレートはずしキーのレビュー

平均満足度 4.85 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プレートはずしキー Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
469 / 税込 516
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-03
用途:
電気工事
対象商品:
41058832

今までマイナスドライバーで、コンセントのVA線を外していましたが、この商品を使うと簡単に抜く事ができました、もっと早く使えば良かったと思います

2022-10-02
用途:
自宅DIY
対象商品:
41058832

このような製品があったとは…。特にケーブル外しは、ドライバーでやるよりもずっと簡単にできました。まあ、2mm径はちょっと引っ張る必要がありますが、必須のツールと思いました。

1人が参考にしています
岡電 様2022-10-26
用途:
配線器具交換作業
対象商品:
41058832

まあ、この手のもの、
所詮マイナスドライバーで・・・・
というものなんですが、
やはり専用工具ですとやりやすいです。
一部では電気工事士受験工具として
推奨されているみたいですね。

有限会社アイマン 様2022-08-19
用途:
電気工事
対象商品:
41058832

古いコンセントやスイッチの銅線の脱着作業時にマイナスドライバーを使用すると、たまに割れることがあるのですが、この商品を使えば割れる心配がありません。

1人が参考にしています
2022-12-04
用途:
配線工事に
対象商品:
41058832

代用は色々ありますけど、これがあると便利ですね。。

2021-09-21
用途:
工具箱のお守り代わりに
対象商品:
41058832

他のもので代用できるのですが、お守りとして工具箱に入れています。
もちろん使用感は最高です

佐藤ボーリング 様2021-07-24
用途:
配線工事
対象商品:
41058832

今まではマイナスドライバー等を使用してましたが、専用キーで材料の破損等の心配が、無くなりました。

2021-05-21
用途:
電気工事、課題作成時の工具として使用
対象商品:
41058832

電工試験受験時の、課題作品作成時の、バラシ作業時で、手早くかつ安全に分解作業ができて、大変、重宝しております。

2021-05-06
用途:
電気工事
対象商品:
41058832

専用工具として、大変よく出来ています。あとは、どうやって持ち歩くかだとおもいます。

2021-03-05
用途:
試験用
対象商品:
41058832

試験受けるならこれは買いですね。マイナスドライバーよりも使いやすいと思います。小さいから手のひらで安定して差し込む事ができる気がする。^ ^

2021-02-24
用途:
コンセント取替え等
対象商品:
41058832

専用だけあって-ドライバー等より格段に使いやすいです。

2020-03-24
用途:
VVFケーブルの取外し
対象商品:
41058832

劣化した片切りスイッチ、コンセントなどの交換時に使用します。以前はマイナスドライバーを使用しておりましたが外し難く、キーを使用する事で作業時間が短縮でき重宝してます。

2020-05-09
用途:
コンセント等のケーブル外し、プレート外し
対象商品:
41058832

無くても困らないが、あると便利、マイナスドライバーを使用するよりも傷をつけにくいので良い

2019-12-15
用途:
第2種電気工事士試験対策
対象商品:
41058832

ケーブルを挿したり抜いたりするので、これがあると楽です。2本あるので、両方に挿して抜く場合に重宝します。ランプレセクタプルにはうまく作用しませんでした。スイッチには適切です。

株式会社かわでん 様2019-12-26
用途:
第一種電気工事士講習に使用
対象商品:
41058832

第一種電気工事士講習に使用、電線の取り外しがとてもスムーズです。

2019-11-17
用途:
電気工事士の実技試験
対象商品:
41058832

ドライバーを使うより、安心して器具を外せるので、重宝しています。
ありがとうございました。

2019-09-15
用途:
スイッチから配線を外す時に使用
対象商品:
41058832

とてもつかいやすいです。
マイナスドライバーだとスイッチが割れてしまう事が有りますが
これなら安心して使えます

2018-12-05
用途:
第二種電気工事士受験の練習
対象商品:
41058832

第二種電気工事士実技練習完成後の分解で、コンセント等の配線を抜く時に使っています。ドライバーでも外れますが、力加減で部品を破損してしまいますので慎重さが必要です。でも、これを使うと無造作に差し込んでも問題ありません。また、2つ有ることで渡り線など上下や左右を一回でぬけるので早く作業ができます。

2018-10-30
用途:
第二種電気工事技能試験の練習に最適です
対象商品:
41058832

プロは取り外ししないかもしれませんが、マイナスドライバーで取り外ししていたのが・・・。すごく簡単にスイッチ等が外れ、びっくりしました。

2018-07-18
用途:
電気工事士の技能試験対応
対象商品:
41058832

コンセント、スイッチほか、非常に使い心地がよく、時間短縮に有効な良製品。