上皿はかりのレビュー
NPO法人みんなあの居場所・彦一郎 様2025-11-03
- 用途:
- 野菜の軽量
芋掘りのあと2キロずつに分けるのに使用しました。大きさも手頃です。
マルヨ農園 様2025-11-02
- 用途:
- 農作物の荷詰め時に
上皿も十分な広さがあり、10kgの段ボール箱も十分に載ります。
荷造りの工場用に買いましたが、コスパよく大満足です。
藤沼農園 様2026-01-22
- 用途:
- 農作業
上皿が外れた状態で商品が届きました
上皿と本体のネジの取り付けが
難しかった
(本体と上皿の隙間が狭い為)
2025-08-02
- 用途:
- 土粘土の重さを量る
- 対象商品:
- 41082072
使用した後に、メモリカバーの表面を拭いただけで曇ります。とてもとても柔から布で拭く必要があります。土粘土は粒子なのでそれでヤスられる可能性があったため、優しく拭きましたが、やすいプラを使っているのでしょうね。あっという前にカバーが曇り見えなくなりました。
5人が参考にしています
株式会社田中金属製作所 様2024-07-19
- 用途:
- 出荷の際、1箱の重量測定
- 対象商品:
- 63192045
作業者は喜んで使用しています。
はかりについては下部の底面にゴム付きになっていたら衝撃や台からのズレ防止で良いのでないかと思う。
1人が参考にしています
株式会社昭和良建設 様2023-12-19
- 用途:
- 舗装工事で材料の分配時
- 対象商品:
- 63192045
粉末材が25㎏梱包、液材が18㎏、水14㎏が1混合単位を 2分の1や4分の1などに分配時に重宝してます。ただ取引計量外だったかな が残念
ささやま給食 様2024-03-10
- 用途:
- 食品計量
安いが本当に潰れるのが早い。一年で潰れる。安いので3年で3台使いましたが。
4人が参考にしています
2023-06-22
- 用途:
- 物品の計量用として
- 対象商品:
- 63192018
1kg未満の計量に使用。 以前は、プラ製の秤を使用していましたが破損しやすく、本製品を購入しました。 鋼製なので本体自体の耐久性はあると思います。 プラ製に比べると少々高価ですが、破損リスクが低下するので最終的にはお得では…と。
1人が参考にしています
ジーケーサービス 様2023-02-23
- 用途:
- レターパックの重さを計るため
- 対象商品:
- 41082045
業務でレターパックをよく利用するので、重くなったときに重量を計るために購入。
そこまで精度を求めませんし、ほぼレターパックの重さを知るためだけなのでこの価格は魅力的でした。
使い勝手はよくあるはかりと変わらず、良くも悪くも普通のはかりですね。