中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングのレビュー

平均満足度 4.65 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)
97 / 税込 107
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-12
用途:
在庫の補充
対象商品:
34954543

在庫が少なくなってきので購入しました。
ちょっと前の注文時には白のみで購入制限があり
焦りましたが、入手でき一安心してます。
100個包装で安価販売を希望します。

2022-09-15
用途:
配線用
対象商品:
34954631

使用実績あり 国産品 最近店頭在庫販売が無いため 助かります

2019-03-07
用途:
配線中継用
対象商品:
34954552

今迄は黒を使っていましたが、白があれば別関係の配線と間違わなくて良い。

ワークショップ シーラカンス 様2018-11-02
用途:
制御機とスイッチの中継
対象商品:
34954543

サイズも良くハウジングはピンも修正しやすい。二色あるので便利です。

1人が参考にしています
大日製作所 様2018-05-06
用途:
すてッピングモータの配線
対象商品:
34954631

ステッピングモータの結線のため、6ピン用をレセプタクルハウジングとそれぞれのピンと共にしました。定格3Aで、JSTの製品ですので安心です。
エンジニアの精密圧着ペンチPA-20(注文コード:10322663)を使えばケーブルの圧着も簡単です。

1人が参考にしています
2018-05-25
用途:
試作の回路基板用
対象商品:
34954595

ケーブルの中継で重宝します。極数が増えても挿抜が楽ですので重宝しています。

1人が参考にしています
2018-02-24
用途:
製品の試作用
対象商品:
34954561

このコネクタは汎用性が高い為、中国製の安物が爆安で流通していますが、やはり本物の日圧は全く違いますね。
特に耐久性に差が出ます。
安物は、動く箇所に使用するとすぐに接触不良を起こしますが、日圧の物は5年経っても全く不具合は出ません。(これが当たり前ですが)

1人が参考にしています
2018-05-12
用途:
オーディオ機器の電源の中継接続目的に
対象商品:
34954561

オーディオ機器の電源の中継接続目的に使用しています。
脱着がとてもスムーズなので、頻繁に取り外しする場所で
とても重宝します。

1人が参考にしています
有限会社 暁電子工房 様2018-02-14
用途:
配線の中継にしようする
対象商品:
34954762

制御箱と制御箱の接続に使うが、配線の中継には、支障なく問題なく使えている。

テイユ 様2017-11-30
用途:
試作サンプル及び展示品の配線作業
対象商品:
34954753

コネクター色が黒白以外の色があると配線分離時色分けによるメンテナンス作業性を向上させるためコネクター色を増やしていただけると助かります

2017-06-09
用途:
計測系の接続
対象商品:
34954665

センサーまで距離があるため延長ケーブルを作成しその接続に使用しています。ノイズなどが問題になる場合には向かないかもしれませんが繋がればOKであれば安価で手軽です。ただしコンタクトは小さいので圧着工具が無いと難しいです。

2017-02-16
用途:
機械の配線に使用
対象商品:
34954577

プラグ及びコネクターピンがセットで検索出来れば探しやすいです。

2017-07-10
用途:
メンテナンスが必要な電子部品等の細線同士の接続
対象商品:
34954595

しっかりと接続できてやはり日本のメーカーの物は安心して使用できますネ♪

安藤設備 様2016-12-16
用途:
各種センサーに使用
対象商品:
34954543

圧着しやすく、抜き差しもしやすく、接触不良も皆無。使いやすいです。

有限会社中島コンサルタント 様2016-08-05
用途:
低圧電源配線の分離用
対象商品:
34954613

もともと一流メーカー製造品なので問題はありません。

2017-07-19
用途:
現場作業
対象商品:
34954631

10ヶ単位で手配出来るので、無駄に大量に購入せずに済みました。

2016-01-15
用途:
配線作業
対象商品:
34954543

このタイプのコネクタを探していて取り扱いがあって大変うれしかった。安くて次回も購入します。

有限会社ジーエフコーポレーション 様2016-05-18
用途:
配線
対象商品:
34954595

いつも愛用しています。使い勝手がよく必需品の一つです。

テンコンピュータ 様2015-08-13
用途:
趣味
対象商品:
34954543

店舗に売って無い、黒と白があり、安いので愛用しています。

ASE 様2015-04-16
用途:
車両ハーネス制作時に使用
対象商品:
34954543

いつもは秋葉原の電子パーツ専門店で購入していますが、まったく同じものが半額近い値段で購入できます。また、
店頭販売のものは傷がついていたり、極数がちがっていたりしますが、そのような心配もいらないので安心して使用できました。