単列深溝玉軸受 6200番台 NSEのレビュー

平均満足度 4.50 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単列深溝玉軸受 6200番台 NSE NACHI(不二越)
NACHI(不二越)
329 / 税込 362
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-24
用途:
交換

ベアリング2個交換してスムーズに回転しています
また礫たら買いたいです。

2022-08-27
用途:
スーパーカブ110JA07のベアリング交換用
対象商品:
38297664

スーパーカブ110JA07のベアリング交換用に買いました。前回も同じものを使っているのですご、今回は距離を乗ったので予防交換です。大変満足でした。

2022-02-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
38297655

スクーターに使用。
少々、回転が悪くなっていたフロントホイールが、交換後は気持ち良く回るようになりました。

2022-05-31
用途:
オートバイのハブベアリングで使用しました。
対象商品:
38297691

オートバイメーカー純正品で使われている部品なのでこちらで購入可能だと助かります。

2022-03-03
用途:
作業機械のメンテナンス
対象商品:
38297682

安定品質のパーツで問題なく使用できました。ありがとうございました。

2019-12-10
用途:
アドレスV100 CE11A フロントホイールベアリング交換に。
対象商品:
38297655

左右で2個。片側接触樹脂シールタイプです。グリースは封入されていないので別途用意しましょう。
小さい故に扱いが繊細。キチンとした工具で挑む事をお勧めします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-06-30
用途:
V100
対象商品:
38297655

V100のフロントホイルに、、、純正品より安く交換出来てGood

1人が参考にしています
2015-11-30
用途:
バイクのホイールベアリング交換
対象商品:
38297682

信頼のおけるベアリングです。
純正を買うより全然安いです。

1人が参考にしています
2015-03-19
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
38297682

ホイールに使っている。片側ゴムシールで、外側からの異物進入を防ぎ、ボールの磨耗も少なく、抵抗も少ないと信じて。
消耗品と思い定期的に/機会がある毎に交換。
他との比較をしたわけではないが、国産だし品質に不満は今のところ全く無い。価格も安い。
ということで継続購入している。
国産でもっと安いものがあれば乗り換える。
もしくはより精度が高くて、リーズナブルなものがあれば使ってみたい。
書きながら気付いたこと、抵抗を減らすためにいつか開放型を竹すべきかも。
アクスルまで浸水することはまず無い使途なので。

1人が参考にしています
2015-06-21
用途:
バイクのホイール
対象商品:
38297682

いつも思うのだが、この手の商品の評価はどうすればよいのだろうか。他社品との比較といっても精度にさほど違いがあるわけでなし、効果の比較が数値化ができる人は一般人では少ないのでは。私が考える効果とは抵抗の軽減とその維持期間。燃費が向上してもそれは新品にしたせいなのか、この商品にしたからなのかはわからない。でも換えた直後はスーッと走るし燃費も良いし不満はないのも事実。だから定期的に新しいものに換えるようにしているだけ。ここで気になるのが受け側(ホイール)部分のの耐久性。万一のときはあの接着剤を使うだけだが。余計なことも書きましたがこの商品は問題なかった。

1人が参考にしています
2015-01-15
用途:
バイクのホイール
対象商品:
38297664

当該車両二度目の交換
前回は別の国産メーカーを使用
今回は安かったのでこちらを使用
いまのところ違いはわからない
次回もたぶん早めに交換する
ということはきっとそのまま違いはわからないのだろう

2015-01-09
用途:
印刷機
対象商品:
38297664

両側シールが当たり前だと思っていたのですが、これは片側シールの品でした。
まだ変えたばかりですがゴミやインキカスが入って問題が起きないか心配しています。
写真をシールの無い方とある方両方載せておいてほしいです。
まとめて買ってしまったため買い直しするにはもったいないのでしばらく使います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2012-07-10
用途:
スクーターのホイールベアリング交換
対象商品:
38297655

SUZUKIアドレスV125スクーターのホイールベアリングに純正として使われています。安心して交換できますね。

5人が参考にしています
重實牧場 様2014-02-07
用途:
飼料自動搬送装置の走行車輪
対象商品:
38297673

365日使用する機械が突然故障。業者さんに依頼して部品交換してもらったら、25000円の請求でした。部品を見たらベアリングだけ交換したら良かったみたいでした。自分で修理したら2個のベアリング代で済み、安価な修繕費でした。