極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじのレビュー

平均満足度 4.69 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード
ボサード
799 / 税込 879
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。 【用途】狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
51件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-23
用途:
カースピーカー取り付け

もとのボルトはトラスヘッドであるのでパッキンを密着させる時凸凹である。この為超低頭ネジを用いて凸凹を低減しより密着度の高いパッキン施工を実現できる。価格がもう少し安ければいうことはない。

2025-05-13
用途:
Raspberry Pi 4 model B と osoyoo タッチスクリーンの接続に使いました。

見た目がとてもスマートですし、ステンレスですから錆に強いのでとて満足しています。

加藤自動車有限会社 様2025-01-23
用途:
エアロパーツの取付

価格高いのでもう少し安くして欲しいです 見た目は低頭でかっこいい

坂本エンジニアリング 様2024-04-22
用途:
バイク用部品
対象商品:
41447585

超低頭なので、目立たず、干渉せず丁度良く
ステンレスなので錆びない。

1人が参考にしています
ミナミ工房 様2023-04-04
用途:
自転車用 バッテリー・ガード
対象商品:
41447585

穴あき ステンレス・プレート2枚 と ステンレス・アイナット2本 そしてボルト2本
3者で構成する バッテリー・ガードを作りました。
錠はSAGISAKAのアルミ製U字ロック。
突起が最少で、電動アシスト自転車への装着も楽になりました。
相棒となる 頭なしボルト と ロングナットの組み合わせ。
バッテリー盗難対策は喫緊の課題でした。

Ashid 様2023-06-08
用途:
自転車パーツの固定
対象商品:
41447515

六角穴の精度がとても良いです。なめる心配がなく、安心して使える。

1人が参考にしています
2022-11-03
用途:
ブラケットにスイベルアイを固定
対象商品:
41447655

配管支持用セーフティブラケットにステンレス スイベルアイを固定する為に使用。
ブラケット背面にボルトを入れるスペースが無いので極低頭六角穴付ボルトを使った。
問題なく使えている。

2022-08-18
用途:
ワンオフ部品の装着に使用
対象商品:
41447682

バイクのワンオフ部品を取付けするのに使用しました。
カウルとボルトの頭が微妙に干渉していて、クリアランスを確保できました。
勉強不足でしたが、このように便利なボルトがあるならカスタムしやすくなりそうです。

1人が参考にしています
2022-05-27
用途:
作業工具・移動台として
対象商品:
41447585

出っ張りを少しでも抑えたい理由でこちらのボルトを購入しました。M6ボルトであれば近所のホームセンターでもいろんな種類は販売していますが、M8ボルトになるといきなり激減な状況、さらに全長でも20ミリを超すあたりになると「ほぼ無し」です。購入出来て満足しております。

2022-03-08
用途:
機械の組み立て
対象商品:
41447357

座繰り穴が浅くても問題解決、製品より飛び出る事がなくガッチリ固定できる。

2人が参考にしています
2022-02-14
用途:
ボルトを隠したいとき。
対象商品:
41447262

家具や什器のボルト頭を隠したいときに使用しています。
品質も問題なく、良い品物です。
価格が高いものなので、もう少し安いともっと使いやすいです。

1人が参考にしています
2021-03-27
用途:
治具や試作用
対象商品:
41447262

皿ねじが使えないとき低頭ねじは助かります。 M3の頭厚1.3㎜はもう少し薄ければ尚嬉しく、今回は少々切って使いました。 トルク限定でも良いのでさらに薄いものがあればと思います。

1人が参考にしています
野上建設 様2021-02-16
用途:
バイクに
対象商品:
41447481

フェンダーに取りつけ。頭が薄いのでスッキリに、なりました。

1人が参考にしています
2021-02-10
用途:
塩水にあたるところにポリエチレンボードをとめています。
対象商品:
41447366

M6にしようか迷いましたが、M4でしっかり留まりました。ボルトがしっかりした作りで、
ピッチが締めやすい間隔です。

2020-05-06
用途:
自分の機器のカスタム
対象商品:
41447366

自分の機器のカスタムに使用しました。
これらもホームセンターには中々売っていないので助かります。

2020-03-17
用途:
オフロードバイクのハンドガード取り付け
対象商品:
41447585

通常の六角穴ボルトだとボルトの頭がブレーキホースに干渉するので極低頭六角穴付ボルトを使用、改善され満足しています。
今回M8×2cmを使用しましたが、商品長さが2~4cmピッチなので0.5~1cmピッチがあると助かります。また、1個売りも希望します。
近くのホムセンでは低頭六角穴付ボルトを扱っていないのでモノタロウには感謝です。

2019-11-19
用途:
自動車エンジンルーム内のボルト頭の干渉防止
対象商品:
41447551

エンジンルーム内の狭いところで、色々やってもボルトの頭が干渉するところがあった。
ホームセンターで随分と適したボルトを探したが、低頭であることに加えて寸法・材質等の要求を満足するものには出会えず、結局モノタロウに決まった。
単価や配送料には決して満足してはいないが、品揃えの豊富さでモノタロウに分があるようだ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2020-03-03
用途:
バイクのバックステップに使用
対象商品:
41447612

このボルトで出っ張りがなくなり、ブーツの引っ掛かりが改善され、とても満足。
精度も強度も問題ないと感じています。

2020-01-09
用途:
自作自動車パーツの取付
対象商品:
41447481

ホームセンターに在庫していたのは、鉄-黒染め又はSUSであれば十字穴付きの物しかなかった。
探していた仕様に出会えて、パーツの取付・取外しがとてもやりやすくなった。

1人が参考にしています
2020-01-14
用途:
機械部品の取付固定
対象商品:
41447612

狭所への部品取付に使用してます。極低頭で35㎜が標準であるのが助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。