CCISオイル TYPE 02のレビュー

平均満足度 4.86 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CCISオイル TYPE 02 スズキ
スズキ
1,898 / 税込 2,088
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
79件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-20
用途:
2ストバイクの潤滑油

80年代のスズキの2ストバイクに使用中。
当時の純正指定のCCISの上位互換なので安心です。
CCISとの違いとしては白煙の量の少なさを感じます。
このType02はホームセンターやバイク用品店の店頭で見かけることが皆無なので何時もMONOTAROさんで購入してます。

2024-12-08
用途:
アドレス110(2スト)用
対象商品:
41448592

タイプ2は少し高価ですがスタンダードタイプより明らかに気持ち良くエンジンが回ります。貴重な2ストエンジンなので純正のこれ以外使用する気になれません

2024-12-04
用途:
SJ30ジムニーに
対象商品:
41448592

ホームセンターで売っているCCISスーパーが値上がりして価格差があまりなくなってきたので使用。

2024-07-07
用途:
バイクに
対象商品:
41448592

バイクのオイル交換に購入させて頂きました。オイル交換後も、バイクの調子も良く、また、購入させて頂くつもりです。

2024-01-13
用途:
SJ30ジムニーに。
対象商品:
41448592

白缶CCISオイルより白煙が減ります。
匂いも減ります。
2stらしさも減ります。

1人が参考にしています
2024-01-17
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
41448592

最安値でいつも助かってます。高性能なオイルは多々ありますがコレ一択。旧車に丁度いいです。白煙、オイル跳ねも少なく不具合無し!

2023-05-28
用途:
ヤマハ車に
対象商品:
41448592

ヤマハ車ですが興味があって入れてみました。以前にヤマハの赤缶と同等という話を聞いた事がありますが確かに色が同じでしたので成分は近いのかもしれません。粘度は低くサラサラでしたので冬場にも良さそうです。買いやすい価格帯ですのでいいと思います。

1人が参考にしています
2023-04-16
用途:
アプリリアRS125にて使用
対象商品:
41448592

アプリリアのRS125で6速10,000rpm位で使用してますが、エンジン焼き付きませんよ。
煙も少なく後続車を気にしなく乗れます。

1人が参考にしています
2023-12-29
用途:
オートバイのメンテナンス時
対象商品:
41448592

やはり純正品、コスパも良くさすがです。以前のCCISよりも柔らかいと思います。(>_<)

ヤジマワークス 様2022-11-10
用途:
2サイクルエンジン用オイル
対象商品:
41448592

数年間リピート使用しており、複数車両にてブン回しておりますがノントラブルです。
日常使用が苦にならない価格帯オイルを色々試しましたが、唯一体感出来たオイルで以来浮気せずにタイプ02一択です。

1人が参考にしています
2022-10-19
用途:
オフロードバイクの分離オイルに
対象商品:
41448592

RMX250に使用しています。オートリメッサ仕様です。燃え残りもなく白煙も多すぎず、安心して使えます。
CCISよりも柔らかいと思います。

1人が参考にしています
2023-01-26
用途:
旧車に使用
対象商品:
41448592

旧CCISより吹け上がりが良く感じられます。
コールドスタート時も異音が少なく感じます。

2022-12-13
用途:
昭和58年式2サイクルジムニーに使用
対象商品:
41448592

古い車両のため、価格は少し高めですが品質の良い物を使いたいと思い使用しています。
エンジンの調子も良く週末はあっちこっち走り回っています。
メーカー純正なのが一番安心な点です。

2人が参考にしています
廣栄鈑金塗装 様2022-08-17
用途:
旧車の360cc分離給油に使用
対象商品:
41448592

フレッシュなのを使い切りで使えて煙も思っていたより少なく使い勝手は流石の純正なのでOKです

1人が参考にしています
2022-09-07
用途:
スズキ アドレスV100のオイルとして。
対象商品:
41448592

店頭で販売されていないので、こちらから購入しています。(リピーターです)
スズキ純正オイルなので安心して使えます。

2022-08-16
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
41448592

旧いバイクに使用しました。排気ガスの色が今までよりもクリーンになりエンジンもスムーズに回るようになりました。燃費も良くなりリピート購入したい商品です。

2022-10-15
用途:
2スト バイクの分離オイル
対象商品:
41448592

低価格なのになかなかのオイル。ヤマハの青缶からこちらに変更しました。

2022-10-05
用途:
2STエンジンのOIL
対象商品:
41448592

最近2STオイルが近くに売っていないのでモノタロウで購入出来て助かります。

2022-08-02
用途:
2ストバイクのメンテナンス
対象商品:
41448592

さすが純正品です。
安心安全の品質で、何も問題有りません。
高回転迄回しても、白煙が少ないと思います。

2022-07-18
用途:
RG、RGVガンマに使用
対象商品:
41448592

いろいろ使って結局純正に落ち着きました
CCISの煙と匂いが好きなのですが周りから苦情が・・
これにかえてからクレーム減りました。