六角穴付ボタンボルト (チタン)のレビュー

平均満足度 4.28 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角穴付ボタンボルト (チタン) 大阪魂
大阪魂
409 / 税込 450
75件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-04-28
用途:
ボトルケージ取付に
対象商品:
41461901

M5の15mmと20mmを使ってバイクのボトルケージを取付ました。
フレーム付属のボルトより10gくらいは軽くできるかな。

2016-11-18
用途:
ロードバイク(自転車)のボルト交換
対象商品:
41461987

自転車のボルトにサビが見られたので、どうせ交換するならチタンにしてみようと思って試しに交換してみた。
確かに軽い。ただし、元々が軽いパーツなので軽量化はたかがしれている。気になったのはヘキサゴンの4mmレンチを使って締めるが、レンチ勘合部の作りが少し甘くレンチを回す時にかなりガタを感じる。材質も純チタンなので強度的にはさほど高くないから、強度を求められるところには使えそうもない。
できれば強度の高いチタン合金のボルトで六角穴の精度の高い商品もラインアップして欲しい。そうすればバイクの回転部にも使えるのではないかと思う。また、10本セットぐらいにして、もう少し値段を下げて欲しい。

3人が参考にしています
2016-05-07
用途:
車の社外品シートの組付けボルト用
対象商品:
41461865

錆びない・軽量・強力で最上級と思われるチタンボルトが思いのほか安価だったので使用してみたが、六角レンチとの勘合がやや甘く締め付けに手加減が必要と感じた。

1人が参考にしています
2022-05-06
用途:
バイクブレーキディスクの修理に

バイクブレーキディスクのメンテ中にボルトを折ってしまい、その補修のために購入。規定トルクは20nで、10nから対角線で均等に締め付け、当該ボルトを15nで締め付けしたところ頭の六角が舐めました。
頭のサイズが小さかった(ネジ径は正しいが…)事が原因かもしれませんが、余りにも強度がないと感じました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

有限会社グリフォン 様2015-12-11
用途:
バイクのパーツの取付け
対象商品:
41461856

チタンボルトがこの価格で購入できるのは有り難い。

2016-10-03
用途:
メカの固定に
対象商品:
41461786

探しましたがなかなか見つからなかったので助かりました。希望のものは無かったのですが一番近いものを注文しました。
ただ、サイズのバリエーションを可能であれば増やしていただければと思います。
頭のもう少し大きなものがあればと思います。

1人が参考にしています
2016-10-03
用途:
メカの固定に
対象商品:
41461752

探しましたがなかなか見つからなかったので助かりました。希望のものは無かったのですが一番近いものを注文しました。
ただ、サイズのバリエーションを可能であれば増やしていただければと思います。
頭のもう少し大きなものがあればと思います。

ヤサカ精機 様2020-11-15
用途:
自転車のパーツに使用
対象商品:
41461585

ねじの呼び M2、長さ 3mm を購入
六角のサイズ1.3㎜(寸法S(mm) 1.3)とありますが、1.3㎜の六角レンチだと合いません。
JIS規格の1.3㎜では小さすぎてズルズル、締まりません。
1.5㎜だと大きくて六角レンチが穴に入りません。
どうやらエイト-001という規格?の1.4㎜幅のようです。
1.4㎜というサイズの六角レンチは持ち合わせていないので、モノタロウで追加購入します。
恐らくこれで合うかと思うのですが、購入する方は是非お気を付け下さい。

2人が参考にしています
2020-09-29
用途:
自動車用に
対象商品:
41462041

デフガードに使用
鉄だと錆びるしアルミだと跳び石に耐えられないので使用

2016-11-16
用途:
自動車の外装取り付け
対象商品:
41462066

在庫が欠品していたので、到着が遅かった。

2014-08-22
用途:
最近は模型の電動ヘリ専用です。

小さな六角レンチはチタンとかには(六角の先なめとか)、弱いので超鋼製品の六角レンチを是非購入、お勧めします。~"・w・”ニヤン♪

2015-12-23
用途:
修理補修部品
対象商品:
41462023

メーカー品と遜色ないです。

2017-08-26
用途:
ロードバイク 錆びたボルトとの交換
対象商品:
41461987

所有しているロードバイク(自転車)のメッキボルトが錆びている場合の交換ボルトとして使用している。
メッキボルトと比較して確かに軽量で重量は半分程度になる。と言っても、元が数十グラムのボルトなので、4本まとめて交換しても軽量化は10数グラムというわずかなものだ。軽量化よりもむしろ錆びない点を重視しての交換だが、ネックは価格が高すぎることだ。
錆びない点では同じ能力のステンレス製にすれば、価格は数十分の1で済む。コストを考えるとバカバカしくて交換できない。
モノタロウにはもっと価格を下げる努力をして欲しい。ボルト1個を一つずつビニール袋で梱包するなどということを止め、10本単位でもっと安く売って欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。

2017-07-04
用途:
錆びたボルトの交換
対象商品:
41461953

錆びてしまったボルトを付け替える際に、交換用ボルトとして使っている。6角穴の精度がイマイチなので、あまり強度が必要なところにはつかない。
もう少し安くなれば、セットで交換しても良いけど、いかんせん高過ぎる。軽量化のためにはセット交換しないと効果は出ない。

2014-08-18
用途:
バイクなどの部品取り付け。
対象商品:
41461953

見た目も軽さもよかったです。これからも予算があえば使いたい。

ラボLLINC 様2015-06-23
用途:
自転車のVブレーキ取り付けネジ
対象商品:
41462005

適合レンチ5は間違いで、4mmです。
ブレーキの取り付けには強度に不安があるので
64チタン、βチタンなども扱ってほしいです。(コニカルヘッドでも良い)
価格が倍でもバイクのディスクの取り付け等にも使うので需要は見込めます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。商品情報を修正させていただきました。
商品の取扱いにつきましては、今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。
ありがとうございます。

2014-04-15
用途:
自動車 パーツ取り付け
対象商品:
41461987

とにかく軽い!
焼きを入れて青めにしましたが、はじめから鏡面処理してあると焼き色が綺麗になると思うので
ぜひそのようなドレスアップ商品もほしい。

2014-02-07
用途:
二輪車の各所
対象商品:
41461944

チタン製ボルトは錆びないし、なんといっても軽いところがいいです。
またこちらの品物は値段も安く、少しずつ取り替えていく楽しみもあります。

2015-10-16
用途:
バイク
対象商品:
41461856

ホームセンターじゃ買えないので大変助かります。

有限会社ヒット 様2015-02-20
用途:
強電磁場で、使用するセンサを止めるねじ。
対象商品:
41461594

希望通りの商品だった。

2人が参考にしています