六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)のレビュー

平均満足度 4.31 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-04
用途:
部品の取付
対象商品:
41468217

六角ボルトウイットねじを六角穴付に変更しました。探していました

2021-05-12
用途:
ハーレーの交換ボルト用に購入
対象商品:
41467903

ハーレーの交換ボルト用に購入。
ハーレー純正より精度が良く、安い。

2019-02-06
用途:
趣味の工作
対象商品:
41467772

ウィットネジは、実店舗での販売が少ないので非常に助かりました。商品の精度も申し分ないです。

1人が参考にしています
2019-01-19
用途:
スピーカーの固定
対象商品:
41467851

外国製のスピーカーボックスの埋め込みナットがウィットねじのため、スピーカー固定に使いました。入荷が早く、仕上がりもよく満足しています。

2019-09-21
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
41468025

同等他社品よりも安価なのでコスパはかなりいいと思います。

2018-09-26
用途:
釣り金具取り付け
対象商品:
41467946

クランプに電燈取り付け用の金具を固定するために利用しましたが、予定通りの作業ができました。

2018-06-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
41467921

カワサキのエキセンにV字フックを付けられるようにW5/16の長ナットに使いました。られる材質も高強度なので安心です。

宮タオル 様2016-03-24
用途:
インク調整ネジ
対象商品:
41467763

ちょうどいいサイズで使いやすかった。

2016-05-11
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
41468183

硬度は十分に有り。
サビもなく管理状態は良し。

2016-04-14
用途:
機械部品として
対象商品:
41467921

全ネジではありません。ネジ部分は約25mmです。

1人が参考にしています
2015-09-09
用途:
カメラ機材の固定用
対象商品:
41467781

全く問題ないです。頭が低く直径が大きかったり小さかったりテーパー状だったりバリエーションがあると装飾ネジとしても使えてより良いかと思います。

2016-04-13
用途:
機械部品
対象商品:
41467921

全ネジではありません。ネジ部は約25mmですのでご注意ください。

2015-05-08
用途:
輸入機材の補修
対象商品:
41467876

輸入機材の補修のためにウィット規格(1/4Wと5/16W)の六角穴付ボルトが必要になりました。
ウィット規格の六角穴付ボルトはあまり流通していないのでとても助かります。
ですが残念なことに、キャップ部分の直径がそれぞれ6mm、8mmのJIS規格ボルトと同径です。
このため5/16Wの方は、実測0.48インチのザグリ穴には使用することができません。
せっかくなので、キャップ部分も海外の規格に合わせて貰いたかった。

2人が参考にしています