六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)のレビュー

平均満足度 4.71 (189件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂
大阪魂
389 / 税込 428
189件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-02-01
用途:
自転車のライトの取り付け
対象商品:
41495273

自転車のライトの取り付けに使用した。カゴに取り付けるタイプだったがねじが足りなかったので本製品を購入。付属のねじより精度が良くレンチで回しやすい。純正ねじも本製品に変えようと思う。

2021-01-30
用途:
バイク部品の取付け
対象商品:
41495675

質感も悪くなく、締めつけ具合も良かったです。
メス側がアルミ素材だったので、精度が心配でしたが問題なく締めれました。

2021-03-18
用途:
分割テーブルのケーシング固定に使用
対象商品:
41495176

5mm厚のアルミ板の組み立て固定に使用。
M3とちょっと細いですが、その分本数を増やして固定。
ネジ山を綺麗にしっかり作る為に、ロールタップを使用しました。
売り物として作るなら、アルミ厚10mmでネジをM5かM6で組み上げていくのが良いと思いますが、自分用で重たい材料を使う予定が無いので、安く仕上げました。

都築工芸 様2021-01-18
用途:
鉄製品用
対象商品:
41496086

数本のみ必要な時に買えるのでありがたいです。
仕上がりや精度も問題ありません。

2020-12-27
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
41495675

六角穴付ボルトボルトでドレスアップしているのですが、ホームセンターだと中々、種類がなく、ピッタリのサイズがない。モノタロウさんだと、ピッタリのサイズを小分けで買えるので、ありがたい。モノも全く問題ない。

2020-12-09
用途:
ベアリングシャフトの代わり
対象商品:
41495587

2本必要だったため少量購入品を探していました。ステンレスで腐食にも強く満足です。

2020-09-19
用途:
バイクの整備作業
対象商品:
41495325

カブのリアボックスを付けるのに長めのボルト
で中で引っ掛かりにくい形のものを探していたので
良かったです。
品質も良いと思います

1人が参考にしています
株式会社コスモ技研 様2021-09-26
用途:
バイクの純正からの交換
対象商品:
41495675

純正部品のボルトを見栄えよくする時にホームセンターにはないので大変便利で助かりました。

2020-11-27
用途:
スピーカー端子の取付
対象商品:
41495657

通常の作業に支障なし。外部に見える箇所に使用したが見栄えも良い。

2024-02-26
用途:
バイク整備
対象商品:
41495921

少し長いサイズのボルトなので、ホームセンターにはありませんでした。

2021-09-25
用途:
ネジ
対象商品:
41495815

ネジ一本から購入出来ることが、使う側として非常に便利である。

有限会社STE 様2021-07-22
用途:
作業用
対象商品:
41495885

安いし、すぐ届くし、使用上も問題なしなので、大変助かっています!

2020-12-08
用途:
機械の固定
対象商品:
41495806

さびに強くて頭が6角なのででなめにくく締めやすいです

2020-12-04
用途:
カスタムバイク製作
対象商品:
41495413

仕上げ、強度共必要充分。サイズ豊富で助かります。リピート中

2020-07-03
用途:
自動車の外装パーツ取り付け
対象商品:
41495824

入り数が多く助かります。
品質は全く問題ありません。
自動車の下廻り外装パーツ取り付けに使用しています。スプリングワッシャー無しで取り付けているため、脱落防止に低強度~中強度のネジロックを塗布しています。ステンレスボルトなので脱着時に古いロック材を除去しないとネジがカジってしまうので、ネジ穴はタップでさらい、ボルトは新品交換するようにしています。

3人が参考にしています
2021-07-12
用途:
自動車整備
対象商品:
41496086

この手の、ホームセンターなどで入手しにくいサイズが、ネットですぐに手に入るのは、とても便利です。

2020-06-28
用途:
自動車(旧車)のレストア及びチューニング作業
対象商品:
41496052

※自動車用であれば細目の高強度ボルトを使用すべきですが、荷重的に十分な場所であるためステンレス1.5ピッチでの使用です。
以前、試しにと海外から同様なステンレスボルトを購入した事もありますが、その精度に落胆しておりました。
今回は信頼できる物と、購入しましたが期待通りの精度で大変満足しています。

1人が参考にしています
メカオンチ 様2020-10-08
用途:
バイクメーター回りの化粧ボルトで使用
対象商品:
41495605

汎用品でも見た目が良く、化粧ボルトとして十分使用可能です。

2020-07-05
用途:
バックステップに使用
対象商品:
41495806

中古で購入したWR’Sのバックステップの短い側のボルトが無かったので(8mmX15mm)の物を購入しました。純正品より品質がよさそうです。

2020-05-04
用途:
自転車のボルト交換に
対象商品:
41495711

M6x45mmを購入。
自転車(クロスバイク)フロントフォークのキャリパーブレーキを装着する穴に泥除けとフロントキャリアが装着しています。この度、フロントキャリアを外すことにして長さが少し短いボルトが必要でしたので購入。トルクが必要な場所でもないので問題なく使用できます。
このボルトの六角レンチはM4を使用します。同じM6六角穴付きでボルトの頭が円柱で高さがあるタイプはM5の六角レンチだったので、工具のサイズに注意が必要です。