(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)のレビュー
REDZONE 様2025-07-08
- 用途:
- 組み立て製作時
4X4はホームセンターなど市販ではほぼ売ってないので大変重宝します。ねじ山も問題ありません。
谷本 和夫 様2022-12-25
- 用途:
- 在庫が無くなったので追加で購入しました
- 対象商品:
- 41692156
個数も適当でDIYでは丁度良いと思います、仕上がりも綺麗でステンレスなので錆びの心配も有りません。
高瀬商会 様2022-08-25
- 用途:
- 薄板同士の締付けに
- 対象商品:
- 41692524
厚さ、2mmのSUS板と5mmのアルミ板の固定に使用。
SUS板は6mmのドリルで穴を開け、アルミ板に4.1mmのドリルで下穴を開け5mmのタップでネジ山を作り、板同士固定。
2018-07-30
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 41692156
自宅バルコニーの屋根部分に使われてるネジでメーカー取り寄せだと時間とお金が掛るので、いつもお願いしてるモノタロウさんのPB商品で代用しました。PB商品は価格的にリーズナブルだし早く届けて頂けるので助かっています。
2018-10-26
- 用途:
- 工作に
- 対象商品:
- 41692192
細かい寸法まで載っているのは、とても好感が持てます。
ただ惜しいかな、「長さ18mm」というのが、
lだけなのか、k+lなのかが不明ですね。
多少でも、心得がある人なら、見当は付きますが、
購入する人が知識があるとは限りません。
株式会社 坂入ミクロン 様2017-11-08
- 用途:
- 工作機械の保全、メンテナンス
- 対象商品:
- 41692131
規格品通りのしっかりした品質でした。
次回からも、使用したい。
1人が参考にしています
田中設備 様2017-09-19
- 用途:
- 下駄箱の、扉修理
- 対象商品:
- 41692567
客先の、下駄箱の、扉の蝶番が外れてしまい、一度、木工ボンドで埋めて付属のネジで締めたの、が再度外れたため鬼目と併せて使用しました
我ながら、完璧です
2017-06-30
- 用途:
- カルトナージュの作品作りに使用
- 対象商品:
- 41692131
小さなネジを探しておりました。こちらは、種類も、サイズも豊富で、本当に助かりました。
このお値段なら、どんどん使えそうです。