(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.65 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂
大阪魂
409 / 税込 450
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-23
用途:
探すのが大変なサイズ

小ネジを買いましたが探すのが大変なので多いがこちらで購入。余りますが安いので問題なし。

2025-07-14
用途:
黒い金物を固定するため

少量ですと塗料でごまかすことも多いですが数量あるため、購入しました。普通に締め付け程度だと塗料がはがれることもなく使い勝手よかったです

2024-08-15
用途:
玄関ドアの部品取り付け用のねじ

近所のホームセンターではどこも置いてないサイズだったが、こちらで買えて良かったです。発送も早く助かりました。

1人が参考にしています
2023-07-01
用途:
バイクヘッドライトのメンテナンス
対象商品:
41688403

ヘッドライト本体と同色にしました。一体感があり良かったです。

ROSE RSS 様2022-08-13
用途:
当時の純正部品の代わり
対象商品:
41688324

純正部品が代替してアタマが違う形状の物に変わってしまい、同形状のねじを探していました。しかもステンレス製で錆も無くなるので大変満足しています。

2022-02-26
用途:
バイク部品の固定
対象商品:
41688473

純正がシルバーのため、黒くしたくて購入
安くてたすかります。

2021-10-09
用途:
バイクのブレーキリザーバー他用
対象商品:
41688324

なかなか換える機会がないブレーキとクラッチのリザーバタンクのフタのねじM4皿小ねじ。
なかなか換える機会がないトップブリッジカバーのねじM5丸サラ小ねじ。
他のねじを頼むついでと現物の長さを測って注文させてもらいました。
普段目に付くところですので、数百円で満足感が出ますね。(ほかに使い道があまりないですけど)

2020-10-07
用途:
屋外照明器具の蛍光管取替
対象商品:
41688351

既設ビスの頭が潰れた為、同じビスを探していたら、同じ形状の商品が
有り、又、発送も早く助かりました。

EHCコンサルティング カトウ 様2020-03-06
用途:
計器盤のメーターカバー用には・・・
対象商品:
41688281

商品自体は良いと思うが、黒では長さの種類が1種類しか無く、
やはり計器盤のメーターカバー用には3mm短くて使えなかった。
長さの種類を増やしてほしい。

2人が参考にしています
2019-06-28
用途:
バイク補修
対象商品:
41688351

錆び付いたビスと交換し、見てくれも良くなりました。黒色でステンレスのビスが有り助かった。

1人が参考にしています
2019-10-02
用途:
自動車整備
対象商品:
41688324

純正部品で廃番だったため購入しました。ステンだけでなく、鉄などの材質のものもあると良い。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2019-06-19
用途:
バイクのリザーバーキャップのボルトで使用
対象商品:
41688315

ここのボルトは結構ナメや錆で外れないことが有りますが、色も黒で錆に強いステンで大変満足です

2018-10-11
用途:
パソコンのケースファン固定
対象商品:
41688376

デスクトップパソコンのケースファンを新たに導入する場合、製品に付属してくるねじ込み式のネジも有りますが私はよりガッチリとナットで固定できるこちらのネジを購入させてもらいました。こちらのM4×35mmはナットとワッシャーをかませると25mm厚のケースファンにピッタリです。ねじ頭の薄さも丁度良く大変満足しています。

2018-05-16
用途:
ギターのコントロールキャビティーの蓋の固定
対象商品:
41688272

狙いどうりに使えました。もう少し長めのものがあればベスト。出来れば2ミリとか2.5ミリとかも欲しかった。

2018-05-07
用途:
ドアクローザーの取り付け
対象商品:
41688421

カラーバリエーションを増やして欲しい。
ブラックとステンしかないので、ホワイト、ブロンズやブラウン系の色もそろえて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2018-01-10
用途:
自動車レストア
対象商品:
41688281

今までの鉄製は錆て大変でしたが錆知らずのステンレスで助かります。

2017-09-30
用途:
階段手すり固定用
対象商品:
42279851

階段の手すりの固定ねじの交換に使いました。元のネジは長さが十分でなく緩みやすく、少しバカになったところもあったので少し長めのネジを購入しました。しっかり固定でき、色も目立たなく満足です。

2016-07-25
用途:
電子部品の取り付け
対象商品:
41688342

ホームセンターでは手に入らない特殊仕様ですが、完璧!

2016-02-04
用途:
サッシ取付
対象商品:
41688403

なかなか探しても見つからなかったので、とても助かりました。

ライブリースペース 「和」 様2015-11-18
用途:
機器組み立て
対象商品:
41688385

特に問題無く、普通に使用出来ます。