(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)のレビュー
- 用途:
- ラジコンエンジンのマフラー製作
- 対象商品:
- 41746564
トラスタイプのネジを使っていましたが少しでも頭を低くしたかったので使ってみました。
座面の形状が平面になっていないのか座面と製品が密着していないようで糸くず様な繊維がパイプとネジ座面の間に引っかかり易く使い辛い。
結局頭を下向きに叩いて密着させようにしました。
地元のホームセンターで購入したものの方が単価は少し高いが精度が良かった気がする。
- 用途:
- 蓋の内側から留める必要があった
- 対象商品:
- 41746573
蓋の内側から留める必要があったので、超低頭の細かいネジが必要でした。
結果は、ばっちりと収まりました。
モノタロウさんは、サイズの種類も豊富で、
収集癖を刺激しますね。
また他のサイズを購入するかも。
- 用途:
- 蝶ネジとの組み合わせで着脱するモノの取り付けに
- 対象商品:
- 41746591
バイクに取り付けたステーに空気入れを取り付ける為に、蝶ネジと対で購入しました。他の低頭ボルトに比べると頭の厚みが薄かったので選定しました。同じ大阪魂の「大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)」との組み合わせでしたが、サイズがM3と小さかったせいか若干ねじ山が合わせづらかったですが、スムーズに締め込めました。
- 用途:
- アルミフレームなどの取付
- 対象商品:
- 41746573
このシリーズのサイズのものは、なかなか売ってなくて助かります。
1パック100個や500個程度のものもあるといい。
20個の次が2000個では選択肢が少な過ぎると思う
- 用途:
- 機材の補修
- 対象商品:
- 41746564
超低頭ねじでこの長さのものは売っていなくて苦労していたが、ここでは簡単に入手できた。配送も早くて助かった。
- 用途:
- パソコンのハードディスク取付用
- 対象商品:
- 41746564
他に売っているところが無く、大変助かりました。それほど沢山必要なわけではないのでちょうど良い数です。作りもきれいで良い商品です。
- 用途:
- 釣り用リール
- 対象商品:
- 41746591
ビスの頭がナメてしまい、同タイプのネジを
購入しました。
ヘッドが薄く、ネジロックを使用する為、
もう少し、ドライバーがガッチリハマる様に溝か、
深ければ良いと思いました。
- 用途:
- 機械の組み立て
- 対象商品:
- 41746591
ビスに何と評価をすれば良いのか分かりませんが、普通に使えました。1本の不良品も有りませんでした。
個人的には1パック25個は不満です、50/100個といった単位のパック品を希望します。25本では1本あたりの単価が高すぎます。
- 用途:
- PC部品の固定
- 対象商品:
- 41746573
ネジの頭の高さが商品の仕様には「0.6mm」と記載されているが、実物は0.75mmあるため、入れたいスペースに入らなかった。
プライベートブランドでだまされたのは2回目。やっぱり高くても有名メーカー品を買った方が安物買いの銭失いにならないのかな・・・
ほかの場所で使うことがあるでしょうから、価格満足度は普通。使用満足度は予定箇所で使えなかったので、不満としました。
- 用途:
- 小径ねじを使う所ならなんでも
- 対象商品:
- 41746582
ドライバーの食いつきは普通、でも、低頭ネジがこの価格なら、お値段は最高!
ネジとしては普通。チャイナ製のネジは、ドライバーの食いつきが悪くて使い事があるがこの品はその様な事は無い。