(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)のレビュー
2021-08-14
- 用途:
- エアコン室外機や屋外什器、古い車の保守
- 対象商品:
- 41716272
長さの短いトラスネジが、意外に屋外のいろいろなところで使われていてサビが目立つので、保守用常備品として購入しました。
2021-03-02
- 用途:
- 車載キットの組み立て
- 対象商品:
- 41716306
ステンレス統一したくてこのネジを使っていますが、コスト的に厳しい、400個程度のパックでも良いので低い単価を期待します。
2人が参考にしています
悠久礼送株式会社 様2020-08-07
- 用途:
- 社内の木工加工時によく使います。 変更作業が有っても取り外して再利用が直ぐにできます。
- 対象商品:
- 41716333
社内の棚や種々の木工作業時に、頻繁に変更が有る為、無州止を解体し、再度組み立てるのに
仮止めも含めて屋外でも錆びずとても重宝してよく使っています。
サイズも豊富で便利です。
2018-11-26
- 用途:
- ギターアンプのコーナーガードなど
- 対象商品:
- 41716342
ギターアンプのコーナーガードには、M4x16でぴったりでした。
M3.5では頭が小さかったです。
1人が参考にしています
2018-11-08
- 用途:
- アルミ板を結合する時
- 対象商品:
- 41716263
先にドリルのついたタッピングネジを使用したかったが下穴をあけなければつけられなかったのでこのネジを購入しました。
1人が参考にしています
2018-07-30
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 41716351
自宅バルコニーの屋根部分に使われてるネジでメーカー取り寄せだと時間とお金が掛るので、いつもお願いしてるモノタロウさんのPB商品で代用しました。PB商品は価格的にリーズナブルだし早く届けて頂けるので助かっています。
2023-10-05
- 用途:
- 屋外及び屋内の水回りに部材の取付時
- 対象商品:
- 41716281
ねじ部の錆を防ぐためにステンレス製を多用していますが、錆難さは若干劣るものの硬めのSUS410はマグネットキャッチが出来、3.0mm以下に使用の1番ドライバーでも舐めにくい気がします。もう少し長さの選択肢があれば有り難いです。
小林農園 様2018-05-30
- 用途:
- 車の泥除けの固定に
- 対象商品:
- 41716421
愛車パジェロミニの泥除けは、塩カルや雨水で真っ赤に錆びていました。このタッピングネジはSUS410ですので、サビにも強い。安心して利用する事が出来ます。
株式会社ジェットイノウエ 様2017-03-20
- 用途:
- 車両への電装品の取り付けに使用
- 対象商品:
- 41716306
車内カメラの固定に使用していますがが、サイズが丁度良く重宝しています。また数が減ったらリピートします。