フックボルト (ステンレス)(パック品)のレビュー
2024-10-22
- 用途:
- 掲示用
案内板の掲示用に購入しました
錆御心配もなく綺麗で満足です
2023-09-21
- 用途:
- アンカーボルトの代わりに
- 対象商品:
- 41755585
小さな小屋のアンカーボルトの代わりに使用しました。ステンレスのアンカーボルトは高いですが、こちらは手頃で助かりました。
2023-02-13
- 用途:
- 既存フェンスのナットボルトに不具合があり取り替えようとして
- 対象商品:
- 41755497
現状のフェンスには、それ専用の為かサイズがピッタリであるが、今回のこの商品はボルト頭部分の曲がりが長めであるため、グラインダーでの頭部分カット作業が必要。
併せて購入したナットとは相性も良く、頭カットすれば、収まりよさそうです
2022-08-05
- 用途:
- カーバッテリーステーボルト交換時
- 対象商品:
- 41755585
平成17年式ミニキャブトラックのバッテリーステーボルトのナットが固着して折れたので、代替品として使用しました。バッチリです!
1人が参考にしています
2021-04-03
- 用途:
- 自動車バッテリー取り付け
- 対象商品:
- 41755481
純正品は鉄にクロメートメッキで発錆するので「SUS」にしました。経過観察しないと結果は分かりませんが、今のところ問題なさそうです!
2020-08-18
- 用途:
- ひっかけるため
- 対象商品:
- 41755506
オーディオラックに使ってる金属製の柱に取り付けて(元から穴が開いているので)、ケーブルをひっかけたり、ヘッドフォンをかけたりと、意外と使い勝手が良いです。
2018-01-22
- 用途:
- エクステリア部分として
- 対象商品:
- 41755481
庭のブロック塀の上のアルミ支柱にネットを止めるのに使用。既存部品が欠落してないので、代用として使いました。問題なく使えましたが、サイズが、もう一サイズ小さいのあれば良かった。
2017-05-17
- 用途:
- ボードの底支え V曲げをLに修正して、1インチパイプ2本に各1個固定
- 対象商品:
- 41755506
径と長さはジャストで、L曲品があるといいです。 V曲げをL形状に修正するのが、結構大変でした。 品物はしっかりして安心です。
2014-11-10
- 用途:
- 波板の固定
- 対象商品:
- 41755481
鉄アングル(30mm幅)に波板(9mm厚)を固定する際に利用しました。
パッキン(4mm厚)、亀座金(1mm厚)、袋ナットでぴったりのサイズでした。
(サイズ調整用にワッシャも買ったのですが、ワッシャは結局一個も使いませんでした)
なお、ステンのM6用袋ナットもMonotaROさんにて購入可能です。