ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)のレビュー
- 用途:
- ヤマハ シグナス フロントホイールのベアリング交換に使用
- 対象商品:
- 42089722
タイトルの通り、ヤマハ・シグナス(1MS・2015年)フロントホイールのベアリングを外すために使用しました。
正規の使い方ではないので参考としてください。
- 用途:
- バイクのホイールのベアリング交換
- 対象商品:
- 42089747
ベアリング抜きに使いました、一本売りをして頂いて助かりますが、もうちょい安いモノがあれば嬉しいです。ステンレスでは無くて鉄製のモノなどがあれば助かるのですが。
- 用途:
- 小径ベアリングの引抜治具として使用
- 対象商品:
- 42089722
小径のベアリングの内抜き用工具を探していましたが、価格が高く困って居た所、この部品を見つけました、1本からの販売で長さの違う物を購入し取り外し治具として使用しています。 しっかりベアリングのセンターに食い込み外すことが出来ました。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- ホイールベアリング取り外し
- 対象商品:
- 42089722
ベアリング品番6201の取り外しにぴったりサイズです。本来の使い方ではないのでレビューするのもなんですが、、、、このタイプにアンカーはそこいらにホームセンターには置いてないので非常に便利でした。
- 用途:
- 単車のフロントホイルベアリング交換。
- 対象商品:
- 42089722
用途が違うと思いますが、フロントタイヤのベアリング抜くのに何かないか調べたら、ボルトアンカーを利用してる人が、体験談を書いてたので、試してみようと、意外と簡単にできました。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 42089722
用途は違うかもしれませんが、ベアリングを抜くのに使いました。
良いボルトアンカーです。
- 用途:
- バイクのベアリング引き抜き
- 対象商品:
- 42089747
バイクのフロントホイールベアリング引き抜きに使用。M10タイプで内径15mmのベアリングに問題なく使用できました。ステンレスである必要はないので、安いユニクロもバラ売りしてくれるといいのですが・・・
- 用途:
- コンクリートに打ち込みました。
- 対象商品:
- 42089713
サイズも丁度よく、食いつきも良かったので使いやす方です。ボルトで締め付けは使いやすいですね リピートします。
- 用途:
- コンクリートに打ち込みました。
- 対象商品:
- 42089713
サイズも丁度よく、食いつきも良かったので使いやす方です。ボルトで締め付けは使いやすいですね リピートします。
- 用途:
- 架台固定
- 対象商品:
- 42089722
重量ブロックに架台を固定するのに使います。心棒打ち込みタイプだと割れてしまうので、この商品を使います。普通の当たり前の精度の製品です「の」が多い。
- 用途:
- ベアリングプーラーの代用
- 対象商品:
- 42089731
いくつかホームセンターを回りましたがこのタイプは何処にも無く困っていました。一個単位で安価なので助かりました。