フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品)のレビュー
2023-05-15
- 用途:
- オートバイのスプロケット固定ナットに
- 対象商品:
- 42109042
バイクのドリブンスプロケットの固定ナットに使用。
純正と同じく、フランジ付き、緩み止め付きですが、サイズが小さいので軽量化になるかな?
1人が参考にしています
2022-08-24
- 用途:
- 高さが調整できる勉強机
- 対象商品:
- 42109042
ノブ付きボルトとの組み合わせで、ワンタタッチで固定出来るように工夫したが、結果は期待通りでした。工具を使わなくてもしっかり固定出来るので作業も楽でした。
有限会社 総合メンテナンスワーク 様2021-12-07
- 用途:
- 小型耕運機のローター爪の取付に使用
- 対象商品:
- 42109042
メーカー純正品はロックナットではない為に【緩む】事がある為
この商品に変えてから当然の事ですがボルトの緩みはなくなりました
お値段もメーカー純正品よりかなりお安くて助かりました。
2020-05-10
- 用途:
- バイク、車の整備など
- 対象商品:
- 42109033
最近、この手のナット売って無いんですよね。ナイロンリングの緩み止めの物はあるのですが
エンジン周りや、高温になる所には使えないので探していましたが、モノタロウさんで見つけ助かりました。ホームセンターよりモノタロウさんですね。
2019-06-18
- 用途:
- 除雪機
- 対象商品:
- 42109042
ホンダ除雪機のオーガシャーボルトに使っています、純正は高価なので購入しましたが、シャーボルトが切れたときはどこかに飛んでしまうのでコストは?普通のナットでもたまに増し締めすれば十分除雪できます。
1人が参考にしています
2018-01-15
- 用途:
- 除雪機のシャーボルト固定
- 対象商品:
- 42109033
ホンダ除雪機のシャーボルト用ナットとして購入。
近くの店に、フランジ付きゆるみ止めナットが無く、助かりました。
しっかり締まりますよ。
工房スローハンド 様2018-03-09
- 用途:
- バイクのスプロケット取付ナットに
- 対象商品:
- 42109042
ナイロン製の緩め止めが利かないのでこちらにしました。再利用でも緩みにくい様です。高さがもう少し(1mm位)低ければ尚良いです。
オートショップダイレクト 様2014-05-19
- 用途:
- 中国製二輪用トライクのデファレンシャルギアーの取付け用に使用しました
- 対象商品:
- 42109042
締め付けの部分のスペースがほとんどないので、出来れば薄型もあれば重宝するでしょう。