ワッシャー TT(PTFE)のレビュー
- 用途:
- 摩耗したワッシャーと交換
- 対象商品:
- 42135965
ヒンジの金属ワッシャーを音鳴りと動かす力の軽減にならないか試しに使ってみました。結果は満足できるものになりました。
- 用途:
- ヤマハ AX125のレストア
- 対象商品:
- 42135886
ヤマハAX125の右サイドカバーのアローマークは内側から丸型スピードナットで固定(4か所)されています。新車時はサイドカバーとスピードナットの間にプラワッシャーが入ってますが、プラワッシャーは経年劣化で硬化して割れ落ちていました。純正品の品番は存在しないので、サイズを測って汎用品で代用しましたが、本品はジャストフィットでした。少量から購入出来るので助かります。
- 用途:
- Steinbergerのチューニングノブが円滑になります。
- 対象商品:
- 42135721
Steinbergerのチューニングノブにはこのタイプのシリコンワッシャが必須です。ネットで推奨されている0.5mm厚x2枚重ねで使用していますが、1mmx1枚でも良いかもしれません。
- 用途:
- 稼働レバーの隙間対応
- 対象商品:
- 42135877
YAMAHA V-MAX1200 クラッチレバーのガタツキの補修に利用。内径のサイズを丸ヤスリで広げ厚さは枚数で調整。
- 用途:
- ギターのチューニングノブに。
- 対象商品:
- 42135721
金属のワッシャーから交換することで操作加重が軽減されたように思います。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- スタインバーガーベースのチューニングノブに使用。
- 対象商品:
- 42135721
オリジナルの金属製ワッシャーから樹脂製に交換。あまり変化が無かったのでこちらを購入。2枚重ねで使用することで、操作性が良くなりました。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- カセットデッキ TC-RX715 キャプスタン軸のディスタンスカラーとして使用した。
- 対象商品:
- 42135685
TC-RX715は、「電源ON」で常時キャプスタン軸が回転しているため、静穏化とテープスピードの安定に貢献している。
- 用途:
- ドアの修繕作業時
- 対象商品:
- 42135965
ドアの蝶番のワッシャーが摩耗して、ドアの位置が下がって床に擦れていたため、ちょうど良いサイズのワッシャ-を探していた。このワッシャーはテフロン製で耐摩耗性が高く、厚みも0.5mm、1.0mm、1.5mm、2.0mmとあり、必要に応じて厚みを選択できるのがとても助かっている。良い製品だと思う。出来れば、外径10mm×内径6.3mmでも同様に厚みを多種類そろえて欲しい。
- 用途:
- 車のドアハンドルのピンとハンドルの音止め(クリアランス調整)に使用。
- 対象商品:
- 42135773
1.厚さの種類がきめ細かく有るので便利。2.少数パックなので助かります。(普通はこの様な商品は、何百個単位の販売ではないのでしょうか?
- 用途:
- アルミパイプ接続ボルトの電蝕防止用
- 対象商品:
- 42136087
アルミパイプの接続用穴が10φ、パイプ接続用のステンレスボルトがM8です。
屋外で使用するパイプのため、アルミとステンレスが直接触れて電蝕が発生しない様に、潤工社のジュンフロンFEPチューブ品番TF205-1と共に使用しました。
ボルトを締めたときの塑性変形がやや起こりますが、とても良い商品に出会いました。
- 用途:
- 3Dプリンタの修理
- 対象商品:
- 42135676
単価が安いので仕方ないでしょうが、入り数が多すぎかな。
送料とかのことも複雑に絡んでいるんでしょうが、299円均一ではなく100円均一とかで数量を決めてほしい。