平行ピン A種m6(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.55 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂
大阪魂
399 / 税込 439
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-04
用途:
バイクの修理
対象商品:
42149834

純正部品の代用になるかと思い使ってみたが、若干直径が大きくて使えなかった。抜こうと思って叩いたら曲がった

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2022-10-14
用途:
望遠鏡のバランスウエイトの固定
対象商品:
42149983

望遠鏡メーカーの純正品は1本500円もするので、少し緩いが、遥かに安く十分つかえる。

2023-02-07
用途:
RCカーに使用
対象商品:
42149046

単品購入は出来ず。ホームセンターにも無い。本当に助かります!

2021-01-08
用途:
治具作成
対象商品:
42149511

位置固定用のピンとして使いました。
特に精度に問題なく使えました・

2020-12-14
用途:
公差違反では?
対象商品:
42149301

室温20℃の環境下でモノタロウのマイクロメータで何本か計測してみたところ,
2.998mm ~ 3.002mm程度でした
でした.(マイクロメータはバイスに固定,ピンは素手で持たずに紙で持ちました
m6の公差域はΦ3で+2~+8umなので私の計測結果が正しければ違反しているものが混ざっているということになります.残念ながらゲージブロック等を持っていないので,これ以上この値の真偽を確かめられません.
公差がシビアな用途で使用される場合はいちどきちんとした計測器で計ってみることをお勧めします.
因みにB種h7の同じシリーズの大阪魂平行ピンのほうはきちんとh7の公差域に収まっています.概ねこちらのピンのほうが5umほど太く作られていました.
また,モノタロウのハンドリーマで仕上げた穴にこのピンを入れると軽い圧入となり相性は良いように感じました.そういう意味で不満はありませんので★4です

1人が参考にしています
2019-09-25
用途:
治具製作
対象商品:
42149037

焼き入れ研磨ピンよりも多少柔らかくても良い場合の位置決め用として使用しました。安いのでちょくちょく使っています。長めのものを用意して旋盤で長さを調節したりしています。

2018-06-20
用途:
フライカッター用の軸
対象商品:
42150376

フライカッター自作のため外径25φ、内径8φのカラーに切削チップを固定し、8φの穴にこの平行ピンを軸として取り付けた所、芯が良く出て、振れを10ミクロン以内に押さえる事が出来た。

2018-07-10
用途:
自作ロボットのオムニホイール用フリーホイールシャフトとして使用
対象商品:
42148854

精度良好でシャフトとしての摩擦も低くホイールが滑らかに動作しました。

2018-06-29
用途:
自作架台を加工に使用
対象商品:
42149886

問題なく使用出来ました(加工がうまく出来ていて感心しています)

2021-10-30
用途:
cncコレットチャック用シャフト
対象商品:
42150412

公差hかmどちらか迷いましたが+目のmにしました。到着した製品は軸に入らなかったのでサンドペーパーで少々削りました。最終的には叩き込みました。両端支持用のベアリングも入らず削るが挿入時ベアリングの仕上げ精度によりガタが生じた(きつめとゆるめ)。スプリングコレットの精度も悪く最終的に0.1mmぶれました。シャフト1本選ぶのもむずかしいんですね。

2017-05-26
用途:
自動車部品の試作
対象商品:
42150254

外径公差・全長寸法精度に問題がないもので、防錆上の理由でSUS製を選びましたが、いずれも全く問題がなく安心しました。