薄平リベット(ステンレス)(パック品)のレビュー
- 用途:
- 剪定バリカンの刃一枚の取り換え
- 対象商品:
- 42160921
10枚あるバリカンの刃一枚が折れてしまいました。買い替えも考えながら折れた刃を外し古い刃から同じく外した刃をリベットで合体しました。使ってみましたが何の支障もなく元通りに動いて切れ味も変わりませんでした。リベットを買って挑戦した甲斐がありました。
- 用途:
- バイクタンクキャップパーツとして
- 対象商品:
- 42160964
これから加工が必要です。Eリングを取り付けれるように溝を入れたいのですが、どうしたものかと悩んでおります。そのようなリベットがあると良いと思います。
- 用途:
- バッチリ使えた
- 対象商品:
- 42160982
本来の用途とは異なりますが、ヒンジの軸に使いました。
長さの余るところをカットして、尖った部分をハンマーで潰せば、抜けなくなるので、期待通りに使えました。
- 用途:
- 接触式の経別イオンパンピングに使用
- 対象商品:
- 42160833
本来の使い方ではありませんが、イオンパンピングコードに接続して、鍼施術の一環として経別施術に使用しています。
品質がよいので、肌に触れても、刺さったり切れたりすることがありません。
- 用途:
- 50年前の防音サッシ戸車交換に使用
- 対象商品:
- 42161201
50年程前の航空騒音対策時代の防音サッシの戸車交換に使用、既にメーカーも無く困っていたが良い感じの軸が入手出来たので普及品のナイロン戸車とブッシュナットを組み合わせて使用、既存の軸のカシメをドリルで分解し現場で交換出来た
- 用途:
- 農機具の補修
- 対象商品:
- 42161244
農機具のローターピンが曲がってしまっていたので、代用として購入しました。穴を空けて装着しましたが、とりあえずは使えそうです。どこのホームセンターにもおいていなかった商品がリーズナブルな価格であったことに感謝しています。
- 用途:
- 機械の保守修理に
- 対象商品:
- 42161402
8x20の品ぞろえをお願いします。グラインダーで短くして使用できますが、ぜひお願いします。といっても当面使いませんが、、、、。
- 用途:
- プラスチックの衣装棚(大手家具チェーン製)のロールベアリングの支柱に使用
- 対象商品:
- 42161226
トックベアリング(TOK) DR-H(標準タイプ)TYPE2 DR-19-H5と一緒に使用した。このリベットは、ベアリングの支柱として、5mmの径であり、リベットといっても、中空ではないため、最適だった。ただ、プラスチック棚の元のベアリング部品の挿入する穴が若干広いため、そのままでは抜けてしまうので、上記DR-19-H5を挿した後、セロハンテープをリベットの支柱に一巻してから穴に挿して抜けないようにした。プラスチック棚に付属のベアリング部品が壊れやすいものだったので、この様に修理することで、今後も長く使えることになりそうだ。
- 用途:
- タミヤのベーシックコンプレッサーの修理に
- 対象商品:
- 42161086
タミヤのベーシックコンプレッサーを使用中に内部から音を立てて空気が出なくなり、バラしてみるとモーター部分のクランクからピンが外れていて、何回も元に戻してやり直してもすぐにピンが外れてしまう症状が止まりませんでした。コンプレッションユニットの蛇腹はまだほとんど傷んでないし、安く対策出来るようなものがないかとモノタロウさんで検索してこちらのリベットを発見。
元々使われていたピンは、頭の傘部分が無いただの真っすぐなピンだったため、負荷がかかるとすぐに抜けるようでした。圧入されているものの、人の力ですぐに抜けるような感じでした。また、長さも足りない感じがしたので、今回は少し長めのものを注文(元が16mmに対して20mmを注文)しました。
これが当たり、ピンが抜けなくなったことで全く問題無く動作しています。
中古でも別のコンプレッサーを買おうかと思いましたが、数千円はかかりますし、このリベットと交換するだけで直ったことでかなりの節約になりました。
壊れるまで使おうと思います。
- 用途:
- 折り畳み台車のヒンジ部の補修
- 対象商品:
- 42161436
折り畳み台車のハンドルと土台部分を繋ぐハンドルピンの、交換補修用に購入。特に品質的に何の問題もなく普通に機能していますが、長さの選択肢だけが不満。45㎜がベストなのですが、箱売りしかなく、バラ売りしてほしいです。
- 用途:
- 網戸戸車のシャフトとして
- 対象商品:
- 42161061
網戸戸車のプラ製シャフトが破損したので、補修パーツとして購入しました。
リベットの先に E形止め輪を取り付けるため、旋盤で極細の溝を掘ることにしました。
リベットの材質がステンレスということで、相当困難な加工になると予想していたのですが、SUSXM7のステンレスは驚異的に軟らかく、簡単に溝が掘れました。大満足です。
- 用途:
- アコーディオン門扉の破損リベットの代用。
- 対象商品:
- 42161201
アコーディオン門扉のリベットは薄いアルミ製で、経年劣化により容易に破損。タッピングビスでの補修を試みたが、満足な結果に至らず。そこで、本品の先端部をテーパー状にし、シャコ万力で圧入。固定は確実。ステンレス製で、錆にも安心。
- 用途:
- リンク機構のキングピン
- 対象商品:
- 42161332
まだ完全に組み立ててはいないのですが、当初スプリングピンで構成するつもりの設計でしたが、せん断強度が十分ではなかったのでステンレスリベットを選択しました。並行ピンとEリングの構成も検討しましたが、片方の端面加工が完了しているリベットの使用で加工工数を減らせます。もう片方は軸精度のをさほど要求しないプッシュナットを組み合わせます。リベット本来の使い方とは違いますが、軸精度や表面の仕上げは簡易なリンク機構のキングピンとしては十分な精度であると思います。