ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)のレビュー

平均満足度 4.82 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパン
59 / 税込 65
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-17
用途:
回転椅子の可動部をとめるボルト

工具を使って意識的に外さない限り緩まないという夢のようなワッシャー。考案した人を尊敬する。緩むと困るネジが出てきたらリピートする予定。

有限会社ウエストオート 様2023-05-30
用途:
ボルトのゆるみ止め
対象商品:
45782651

プロペラシャフトの取り付けフランジのボルトが緩んで困っていましたが、これを使い都度点検するのですが緩んでいません。いいですね

2022-07-25
用途:
バイクのサイドスタンドのボルトのゆるみ止め
対象商品:
45783683

スプリングワッシャーだとどうしてもゆるみが出てきたが、今のところ全くゆるみがない。
外す予定がなければゆるみ止めには大変有効と思う。

2021-07-21
用途:
古いオートバイの大事な部分に

バネ、菊系の座金と違い繰り返し使用できて、確実な緩み止めになります。未だかつてこのワッシャーで起きたトラブルはありません。SPのワイドタイプが充実してるのが嬉しいですが、通常寸法の取り扱いも是非お願いしたく思います。安価に手に入れば大変助かります。

浩花園 様2022-05-04
用途:
バイクカスタムに
対象商品:
45783683

M8を購入してみました。ステンの物は1個500円以上するのでこちらにしました。

2020-09-01
用途:
ゆるみ止めに
対象商品:
45782572

スプリングワッシャでは、振動でどうしても緩んでしまいましたが、こちらのノルトロックワッシャーに交換にしてからは、緩みなくしっかり固定できました。1個単位で買えるので、助かります。

協栄鉄工所 様2020-11-02
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
45782834

どのくらいの効果があるかまだわかりませんが、現物を見て仕組みがよくわかったので期待しております。

2020-10-30
用途:
自作自動車部品の緩み止め
対象商品:
45783577

M6、幅広タイプを選びました。
錆止め塗装はジンク系の塗料でしてあり、2枚のロックワッシャーの接合はゴム系の接着剤でされています。
エンジンルーム内の振動や熱源があるところでの使用ですが、緩み止め効果・防錆力等に不満はありません。
一般的にホームセンターでは幅広タイプを置いてあるところは先ずないですが、使用環境にもよるものの緩み止め効果を確実に求めるのであれば、幅広タイプ選定をお勧めします。
ボルトやネジの頭との接触面積が増える分、緩みづらくなります。

2020-08-25
用途:
ラジコン飛行機ボルト緩み止めとして
対象商品:
45783394

幅広はワッシャ-付きボルトと合わせて最高の緩み止め効果を得ることが出来ました。
また使用します。

M's AUTO WORKS 様2019-02-26
用途:
エンジン組付け時の重要箇所
対象商品:
45783683

以前より使用していたが、幅広サイズの存在を今回知った。
標準サイズより更に安心して使用でき満足している。

2022-02-04
用途:
緩みません
対象商品:
45782572

流石に定評のあるノルトロックです、全然緩んできません

2020-08-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
45783577

たしかに緩みにくいですね…
商品自体知らなかったのですが、驚きです。

2021-09-08
用途:
ボルトの回り止め
対象商品:
45783683

大分、ましになりましたが、もう少し完全に止まるように
してほしいです。溝を深くしたらよいと思いました。

2018-01-25
用途:
フランジ部の締結
対象商品:
45783683

一番解りやすいのは、ノルトロックワッシャーをスタッドボルトの軸部等でナット同士で挟み、指で締め込んでみてください。
締結トルクの数倍のトルクをかけないと緩みようがないのが実感できます。

2016-02-07
用途:
シマノのギザワッシャー代替として
対象商品:
45783577

シマノ純正品よりお安く、深すぎないギザもいい感じです。

1人が参考にしています
2018-08-02
用途:
ブレンボキャリパー固定ボルト、タイロッドエンドなどの緩み止め
対象商品:
45782651

相手材の硬度がワッシャーより低くウェッジが食い込むなら、過剰な軸力無しでも十分な緩み止め効果を得られる。よくわからないのは「ノーブランド」として販売されているのだが、ワッシャー表面にはNORD-LOCKのメーカー名とコントロール番号がレーザーで刻印されている。これはノルトロックの「正規品」の特徴だと思うのですが?

2017-06-18
用途:
フロントブレーキキャリパーを社外品に。
対象商品:
45782694

純正ブレーキキャリパーから4ポットキャリパーに変更し、専用ブラケットをワンオフ。
他社純正キャリパー固定ボルトの先端をカットしてもらったのですが、規定トルクで締め付けると…僅かに先端が飛び出る状態…
通常のワッシャーでも事足りるのでしょうが、やはり保安重要箇所でもありますのでこちらを購入。
飛び出しが解消され緩み防止にもなりますので満足です。