銅パッキン(管用)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.62 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂
大阪魂
529 / 税込 582
電気導電性と熱伝導度が優れている。 【用途】パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
74件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-26
用途:
バイクの整備に
対象商品:
42163545

銅ワッシャは消耗品なのでストックを切らさぬようにしています。

1人が参考にしています
2020-09-30
用途:
バイクの油圧サス
対象商品:
42163554

ホンダモトラの油圧調整式リヤサスに使用しました。
純正のパッキンは高価なので拘らなければ大丈夫です。

2020-05-03
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
42163606

車のフロントパイプのめくらとして使用しました。問題ないと信じています。

ガレージ イシグロ 様2020-04-13
用途:
イタリア製のバイク用フロントオイルドレンパッキンとして。
対象商品:
42163545

装着品は紙製なので非常に良くなりました。一回に片側3個使用するので次回も宜しくお願いいたします。

2020-03-26
用途:
バイクのミッションオイルのドレンボルトパッキン
対象商品:
42163572

ぴったりでした。オイル交換頻度が高いので、気軽に毎回交換できます。

2020-02-26
用途:
ミッチョンオイル交換時
対象商品:
42163597

ダイハツハイゼットS201Pのミッションオイル交換に合わせドレンパッキンとして使いました。

2022-11-04
用途:
使わない時は全然使わないサイズ
対象商品:
42163545

自動車整備だと、使う時は使うけど、使わない時は全然使わないサイズですね。
一応ストックをしておかないとちょっと不安だったりします。

2020-01-31
用途:
自家用車のオイルパンのドレンパッキンとして使用した。
対象商品:
42163572

M12だったので内径はピッタリでした。外径が少し足りないですが油漏れは無いです。

2019-09-30
用途:
油圧ラインメンテナンス
対象商品:
42163581

商品はバリや傷がなく安定した品質でした。使用したところ漏れもなく満足しています。

2019-12-22
用途:
CRM80(HD11)に使用
対象商品:
42163545

オイルチェックボルトとクーラントドレンボルトのシールワッシャーに使用。純正はアルミですが、銅にしてみた。

2019-09-09
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
42163572

厚さ、内外径ともにぴったりくるものを探していてこちらを購入しました。滲みも漏れもなく問題なく使えました。

2020-03-17
用途:
オイルドレンボルトに使用
対象商品:
42163597

管用となっていますが、バイクのオイル交換時に使用しています、アルミのものよりも良いです。

2019-04-14
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
42163572

エンジンオイル交換時のパッキンとして使用。トヨタ、日産、ダイハツに使用でき安いが問題なし。

2人が参考にしています
2018-12-17
用途:
バイクのブレーキ系のパッキンに
対象商品:
42163563

バイクのブレーキ系のパッキンとして使うために購入しました。
購入商品は42163563 10×16×1.0 1パック(10個) 10.5 16 内径+0.2 外径-0.4です。
コスパがいいので躊躇なく交換できるのがいいですね。

1人が参考にしています
2019-02-13
用途:
バイクのフロントフォーク
対象商品:
42163554

バイク(ヤマハ)のフロントフォークのキャップボルトのガスケットとして購入しました。通常M8用はガスケットの外径はφ14mmですが、これだと穴に引っ掛かり入りません。スペックでは13.7mmでしたので試しに購入しました。これが、純正のガスケットと寸法が全く同じでした。13枚も入っていてとてもお買い得です。

1人が参考にしています
2019-02-08
用途:
シグナスXの細めのドレンボルトのガスケット
対象商品:
42163572

ちょうどいいサイズが見つからず困っていたら「モノタロウ」さんにありました!
10個入りなので、安い価格で長く使っていけそうです。

2018-12-31
用途:
普段のメンテナンスに
対象商品:
42163563

ブレーキホースフィッティングのガスケットとして購入しました。
安いし、品質もよいのでリピート購入予定です。

1人が参考にしています
2019-04-11
用途:
デフ用オイルパッキンとして
対象商品:
42163615

自働車用ではこのサイズは銅ではなかったので、これを買いました。特段問題なく使えました。めったに使わないサイズなので4つもあれば十分です。

2024-05-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
42163581

0.5㎜の銅ワッシャーが欲しかったが見つからなかったので買ってみたがやはり厚かった。
購入してからシムリングという名称の物を見つけた、こんな商品もチェックしてますの所に出る様にして欲しい。

TACサービス 様2019-01-23
用途:
クボタトラクターのロータリーに使用
対象商品:
42163624

ロータリーのカバー抑え棒に挿入。耕うん深さがオート機構なので、カバーの位置がズレた様で、オートが効かなくなった。内径22Φのワッシャが見当たらなかった。この商品がピッタリ合いました。