丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.50 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品) 大阪魂
大阪魂
499 / 税込 549
54件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-25
用途:
バイクのドレンワッシャーとして使用

競技用バイクで使用しており、オイル交換の頻度も高く、純正サイズとほぼ同様なので、単価も安価で助かっています。

2023-08-23
用途:
自転車の軽量化
対象商品:
42176303

以下は、アルミ製丸ワッシャーM5×外径12mm×厚さ0.8mmについてのレビューです。
【実測重量】
51枚8.80g(※計数機は単重0.171597gと計測)
【実測寸法】
①外径:Φ11.745mm(投影機での計測)、
外径:Φ11.733mm(ミツトヨ製マイクロメーターでの計測)※同一個体を計測。
②内径:Φ5.658mm(投影機での計測)
③厚さ:0.795-0.803mm(ミツトヨ製マイクロメーターでの計測)
【総評】材質が1000系アルミなので、その柔らかさが締付面の若干の凹凸も適度に吸収してくれて、用途によってはそれが便利です。
ただ、締付トルクによって徐々に潰れるので、不器用な人以外は目視と手の感触で調整すれば、この商品に合った使い方が出来ると思います。
内容量も多いので、満足度は★5つとさせて頂きます。

3人が参考にしています
2023-06-20
用途:
クルマの部方取付
対象商品:
42176294

強度の不要な所に使いました。
僅かな軽量化ですが、まあ良いかなと思います。

1人が参考にしています
2024-03-04
用途:
シーリングワッシャー
対象商品:
42176312

バイクの整備に問題なく使ってます。このサイズのものはすぐにダメになるので、量が多くて助かってます。

1人が参考にしています
2023-02-11
用途:
自動車の軽量化
対象商品:
42176321

モノタロウさんのアルミワッシャーにはいつもお世話になっている。
これで7000番台アルミのシリーズがでれば最強。
アノダイズで色付ければさらに販促になるのでは?
宜しくお願い致します。

2022-11-22
用途:
パッキンとして。
対象商品:
42176303

なんら問題ありませんが、もう少し小分けしていただけると嬉しいです。使いきれません。

2022-07-10
用途:
オートバイ・整備
対象商品:
42176312

リピート購入です。液漏れすることも無く、適度に潰れてしっかりシールドしてくれています。品質的にも問題無く、安心して使えます。

2023-04-27
用途:
オイルのドレンパッキン
対象商品:
42176312

オイル交換時のドレンパッキンとして使用しています、使い捨てで使用しているので安価なのは助かります

2021-03-20
用途:
補修用
対象商品:
42176312

いつでも使用できるように、多めに数種類そろえています。

ジールデザイン 様2021-06-25
用途:
TZR50Rレーサーのステッププレートの微調整に使用
対象商品:
42176321

TZR50Rレーサーのバックステップの
ステッププレートのセット位置微調整に使用しました

2021-05-08
用途:
スペーサー代わり
対象商品:
42176312

工作機械の位置合わせに使っています。安いので気軽に使えて重宝しています。

2021-01-28
用途:
オイル交換時に
対象商品:
42176346

安いものですので、多い目に購入して、オイル交換毎に交換しています。トラブルが起こったことはありません。

2020-04-27
用途:
クーラントドレインワッシャーに使用
対象商品:
42176312

クーラントドレインボルトに使用しました。
単にクーラント入換えなら数は必要ありませんが、ラジエーター内洗浄を行うのに数が必要だったので助かりました。

1人が参考にしています
2020-04-26
用途:
バイクの整備
対象商品:
42176337

ドレンボルトとして使えます。オイル漏れもなく順調です。

2020-03-20
用途:
自動二輪車のクーラント交換
対象商品:
42176312

ドレーンボルトのシールワッシャーとして問題なく使用できました。

2019-10-18
用途:
油圧配管
対象商品:
42176321

しっくり収まり漏れもなく大変良かった。・・・・・・

2019-09-04
用途:
バイクメンテナンス等
対象商品:
42176312

エンジンメンテナンス時、サブドレンシーリングワッシャーに最適です。

2019-09-01
用途:
レッツ4 用に購入。
対象商品:
42176337

m10だからこれでいけると思って購入しましたが、
ドレンボルトの内径は良かったのですが、
その側の外径がドレンボルトからかなりはみ出てしまい
締め込んだ時他に当たってしまい湾曲してしまった。
今のところはオイルは漏れてないがダメだろうなぁ。

2019-12-29
用途:
スイッチのスペーサー
対象商品:
42176373

なかなかこのサイズが無かったのですが、モノタロウさんで見つることができました

2018-08-14
用途:
オイルドレイン
対象商品:
42176346

バイクのオイルドレインのプラグに使用しました。純正パーツを購入するより安いので、良いと思います。