ブッシュ(ポリアセタール)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.65 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂
大阪魂
479 / 税込 527
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-20
用途:
ガルバニック腐食防止の絶縁に
対象商品:
42179304

極東パワーリフトの油圧ポンプAssyにはステンレス製コントロールBOXカバーが装着されているのですが、油圧ポンプAssyはアルミなのでステンレスとの金属接触でガルバニック腐食を起こし、リザーバータンクに穴が開きます! これを回避するために、カバーに防水兼絶縁の為のクッションゴムと併用してカバーのネジ穴に装着する事でポンプAssyとカバーを絶縁しています。

株式会社新和製作所 様2022-11-24
用途:
ワーク固定。
対象商品:
42179304

ロボットTIG溶接のワークを固定するM6ボルトの絶縁材に使用。

オフィス ビジネス インスパイア 様2023-01-20
用途:
鉄道模型
対象商品:
42179252

M2.6が最小サイズになっているが、できればM2のビスで余り遊びが出ないようにもう少し小径にしてほしい。

コスモソリューション 様2021-05-20
用途:
工事用
対象商品:
42179295

比較的硬い材質です。普通に締め付けてもつぶれないようです。特に問題ありません。

2020-12-18
用途:
電子部品の絶縁に
対象商品:
42179277

3端子電子部品にアルミヒートシンクを付ける時の絶縁に使用。

1人が参考にしています
有限会社カメラの平松 様2020-06-26
用途:
古いクルマの補修用に
対象商品:
42179304

電気部品を取り付ける際に絶縁する必要がありいろいろ考えながら検索したら思い通りのものがあったので良かったです。

2020-05-11
用途:
バイクのドレスアップ等
対象商品:
42179304

バイクのドレスアップ用品を取り付ける時に部品のキズを防ぐ為購入しました。今のところ大丈夫です。

2020-01-24
用途:
照明器具の装飾のガラス部分の保護
対象商品:
42179286

商品名もわからないのでずっと探してましたがネットでも店頭でも見つけれなかったのに、こちらでサイズも選べて購入できました。CMの『何でも揃うよ~』が本当だと実感できて感激しました。

2021-04-02
用途:
リハビリ用具の製作
対象商品:
42179304

リンク部分の修理に使いますのでもう少し大きいものが望ましい。

2020-01-29
用途:
ガラスの穴にステンレスワイヤーロープを通す時のスレ防止の為。
対象商品:
42179277

使用感は良かったのですが、今後色が変色しないかが少し心配しているところです。もう少し透明だともっと嬉しいです。

2019-03-25
用途:
ネジとネジをねじ込む柱との絶縁用
対象商品:
42179286

複数個の購入でしたが個体差もなく問題なく使用できております。

2018-06-28
用途:
絶縁
対象商品:
42179304

M6のボルトと機器の絶縁には丁度良いです。
M8~(M12)の仕様も有れば欲しいです。

モステック株式会社 様2018-05-13
用途:
結構使える。
対象商品:
42179286

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

2017-06-16
用途:
6φパイプの台座として使用
対象商品:
42179304

仕上がり精度が良くパイプの固定に便利です。このような商品はホームセンター等では入手できないので大変重宝しています。

佐藤電研 様2020-05-31
用途:
ビスの絶縁
対象商品:
42179286

電気の制御部品を取り付けてから、アースから浮かす必要があったので使用。

2016-07-06
用途:
ベアリングのストッパーとして使用しています
対象商品:
42179277

価格も安く大量に使用することから重宝しています

2015-03-29
用途:
ペーパーガイドとして使用
対象商品:
42179261

ペーパーガイドとして使用してます。価格も安く、品質も安定しているので、満足してます。