ボルトカバー(ブラック)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.35 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボルトカバー(ブラック)(パック品) 大阪魂
大阪魂
409 / 税込 450
【用途】ボルトのとびだし部分を保護
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-24
用途:
アーシング

アーシングに使うネジは「真鍮」がもっとも導電性があることにより理想とされてますが、反面、導電性の悪いステンレス等より錆びやすいネジでもあります。そんな場面で活躍するのがこのカバーですね。おかげさまで錆び知らずで使用継続出来てます。結果、コスパも導電性も良くなるという感じでしょうか。お勧めです。

有限会社平井電設 様2024-12-26
用途:
端子ボルト絶縁
対象商品:
42179584

端子部が加圧されているため、機械的防護と絶縁を兼ねて使用しました。どのくらいの期間を経て硬化し割れて取れてしまうか。この価格なら3年持てば良しとしたいトコです。

2024-10-11
用途:
屋外の物置ボルトカバーに使用

屋外のスチール製の物置のボルトカバーとして使用しました。
錆止めスプレイをかけた後に嵌めました。コンパクトで使用しやすい。

1人が参考にしています
2023-08-17
用途:
自家用車フロントシートアンカーボルト目隠し

E13型日産ノートのフロントシートの固定用アンカーボルトの目隠しに使用。見た目はだいぶ良くなりました。価格面で割高に感じるのは否定できません。

2022-07-26
用途:
車のメンテナンス用
対象商品:
42179602

訳あって車のエンジンマウント固定ボルト(M12)を通常の六角頭から六角穴付きボルトに変更しました。ところが、ボルト頭が上向きなので六角穴に雨水などが溜まり、錆びてきました。そこで六角穴付きボルト用のカバーを探したのですが、見つけられませんでした。そこで購入したのが、本品(六角ボルトM10用カバー)。これが六角穴付きボルトM12の頭(外径18mm)にピッタリ。伸縮性があるのできつからず緩からず。安く入手出来て助かりました。

2021-07-26
用途:
遊具のボルトヘッド保護
対象商品:
42179602

非常に調子いいです。多分他でももっと高いのだと思いますが、もう少し安いと助かります。満足しています。

2020-01-19
用途:
車のシートレールのボルト隠し
対象商品:
42179602

運転席、助手席のシートレールのボルト隠しに購入しました。
いくらコスト削減とは言え、このぐらいは最初から付けて欲しいです。
取り付け簡単(4個で1分)。見た目は頭が隠れたので埃が溜まらないぐらいであんまり変わらず、自己満足です。

1人が参考にしています
コバヤシ 様2019-09-26
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
42179593

ボルトの錆びないようにカバーできてよい。個数も問題ないです。

2019-11-12
用途:
予防
対象商品:
42179584

けが防止として、ボルトの頭に取り付けしたい
ブラックだけでなく、黄色等目立つカバーも希望します。

2018-12-29
用途:
アーシング
対象商品:
42179584

M6サイズの六角ナットにぴったり。柔らかめの素材ですがグリップ力があります。色々な個所で使えそう。

寺田電気設備管理事務所 様2018-06-01
用途:
車のボルト隠し
対象商品:
42179584

ホンダグレイスのボルト隠しで使用しました。ディーラーに注文する手間が省けて助かりました。ドアを開けるとボルトがむき出しでテンションが下がりましたがようやくスッキリしました。

2019-05-30
用途:
トラックの観音扉内側にあるボルトに常時取り付けています。
対象商品:
42179584

取り付けた時には見栄えも良く非常に満足したのですが翌日の業務中知らん間ににはずれていてなくなっていました。
非常に安価なものですのであまり高いクオリティは求めませんが翌日にというのはちょっとショックでした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

2018-07-28
用途:
電気配線時の絶縁
対象商品:
42179593

プライベートブランドですが、一流メーカー製と比較しても遜色なく、満足しています。

2024-03-27
用途:
シート取付ボルトカバー
対象商品:
42179602

フロントシート取付ボルトがむき出しなので隠すために購入しました。
今時軽自動車ですらちゃんと隠してあるのにこんな所でケチるとはメーカーを疑います。
少し高いかなって思います。

2017-10-14
用途:
ボルト頭部の防水、錆び予防
対象商品:
42179593

M8ー30㎜のボルト頭部に使用、ほとんどのボルトにピッタリと装着できたが8個中1~2個位、少し緩めのようだった。

1人が参考にしています
2018-02-22
用途:
ヘッドレスト取り付けボルトのカバーに
対象商品:
42179593

車検受け用にヘッドレスト取り付けましたが突起のボルトカバーに。
黒で目立たなくなりました。

2017-07-13
用途:
自動車シート固定ボルトの化粧
対象商品:
42179602

社外シートに変更したため、金具の化粧カバーが使用できなくなった。せめてボルトだけでもカバーできないかと探したところこれを見つけた。簡単に取れてしまうものでも無く、充分に目的を達成できていると思う。

2016-11-16
用途:
クルマの前席シートベルト固定ボルトのカバー
対象商品:
42179602

ドア側の固定ボルトのカバーとして2個必要でしたが、センター側の固定ボルト・ナットが同じサイズでカバーでき、6個入りを買ってよかったです

Meloding Pot j 様2016-10-14
用途:
ボルトのカバー
対象商品:
42179593

ミニカーのホイールボルトのキャップに
レッド、ブルー、イエローなどが有れば尚良かった。

2021-02-16
用途:
フォグランプ取付時
対象商品:
42179584

カッチリ感が無く、はめた感じがしっくりきませんでした