丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品)のレビュー
- 用途:
- バイク世品の加工
- 対象商品:
- 42180135
お店で探していましたが、探し方が悪いのかなかなか見つからず、こちらで購入しました。値段的にも満足。
- 用途:
- FRP材のヒビワレ防止に
- 対象商品:
- 42180135
バイクにFRP製のカウルを固定する際に、振動などで起こるクラック(ヒビ)対策として。
ゴムワッシャー的な使用で、適度な数量のパック品で躊躇わずに使えるのがいい。
さすがに100個単位は使いきれないので、このあたりの数量がありがたい。
- 用途:
- 自動車、建物の外装等
- 対象商品:
- 42180144
ネットで調べるとEPDMゴムは耐候性(耐光性・耐オゾン性)ではNBRに比べ優れているとする評価が多いようですので(逆に耐油性はNBRにかなり劣る模様)、ガソリン等に触れる可能性のない自動車の外装部分や建物用には一番向いているかと思いました。実際の耐久性は先にならないとわかりませんが、問題なく使えています。
- 用途:
- オーディオラック組立に使用する
- 対象商品:
- 42180187
使用していない。到着が結構時間がかかった為、自作してしまった。次の機会に使用する。精度はあり仕上がりもきれい。
ただ発送に時間がかかるのと、発送したとの一言のメールがあると良いと思う。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 外部仮締めボルトの母材保護及び水侵入防止の為使用
- 対象商品:
- 42180162
一般的なものなので特にないがサイズが1/2インチサイズの物があれば良かった。
- 用途:
- スクーターカウル固定
- 対象商品:
- 42180135
ネジ止めカウルの振動による割れ防止に使用しました。大きさもネジの傘部分にぴったりで、ワッシャー無しの時よりしっかり感があります。
- 用途:
- バネ座金の代用
- 対象商品:
- 42180135
もともとバネ座金が在った所を傷つけずにボルト締めするという特殊な用途で使用しました。
このようなイレギュラーな用途の部品はホームセンター等では探せませんでしたので助かりました。
- 用途:
- パソコン・ケースファンの防振・防音対策に
- 対象商品:
- 42180117
パソコンケースのファンの取り付けは通常専用のネジ止めをするのですが、振動で音が気になることがあります。それの防止に使用しました。ケース外側とケース内側にサンドイッチしてつかっています。結構効果が出ているようです。専用の防音器具もありますが結構値段が高いので購入しました。出来れば内径4.5mmのものがほしいです。価格も1個16円程度と金属製に比べて高い気がします。もう少し安価にできないでしょうか。また同様の利用でHDDやDVD装置にも使いたいのですが、そちらには内径3mmのものがほしいです。
今後の取り扱い商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。