丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品)のレビュー
- 用途:
- シール座面の高さ調整
素材の感じも良く、厚さも0.0?程度の誤差でした。
- 用途:
- ユーロラックのモジュラーシンセで使用
- 対象商品:
- 42180582
モジュラーシンセ製品付属の標準的なM3x6mmの取り付けネジに使用しました。
Moog純正のモジュラーケースで使用。とても薄いため、問題なく使用できました。
- 用途:
- あおりのヒンジに
- 対象商品:
- 42180871
サンバートラック(TT型)の荷台あおりのヒンジに挟み込むことによって軋み音を低減する目的で購入いたしました。
サイズは内径Φ10.0以上,外径Φ15.0~16.0程度で、厚みは1.0~2.0ミリ程度欲しかったので1か所につき0.5ミリを2~4枚使い、1.0~2.0ミリとして使用いたしました。(車体の歪みなどにより、ヒンジのすき間はバラバラのため、重ねる枚数を調整することで厚みの調整ができる。)
結果、不快な軋み音をなくすことに成功しました。
耐候性,耐久性については不明なため、経過を確認することとします。
- 用途:
- フライス送りネジシム用
- 対象商品:
- 42180616
フライス盤送りネジのガタ調整用に薄いワッシャーが必要だが、この丸ワッシャーは薄く、平面度も良かったし、潤滑効果もあるので完璧であった。
- 用途:
- 自転車ブレーキのチューンナップ
- 対象商品:
- 42180713
純正のプラワッシャーの代わりにこれを複数枚入れることで、すごく引きが軽く、戻りも早い。いい感じにアップグレードしました!
- 用途:
- ハンドルスピンナーのガタツキ防止
- 対象商品:
- 42180887
ハンドルスピンナーを購入したところ使い勝手はよいのですが走行中にスピンナーから手を放してハンドルを持つと回転部がカタカタしました。薄くて挟み込めるものがないか素材編カタログをくまなく探して見つけました。ちょっときつかったのですが、みごとしっくりしました。安物のスピンナーを買っても後悔しなくて済みました。
- 用途:
- 車両のエアロパーツ固定に
- 対象商品:
- 42180704
サーキット走行用車両のカナードウイングを固定するために購入しました。
固定部品に傷を残したくない場合に最適なワッシャーです。ただ、何度か付け外しするとすぐに破れてしまいます。
- 用途:
- トーンアームのカートリッジ用シム
- 対象商品:
- 42180731
トーンアームに取り付けるカートリッジ固定用にt0.25mmと0.50mmを購入取り付け時にリング部を開放しないと取り付けが出来ません。
丁度よい硬さです。
- 用途:
- レコードプレイヤーのトーンアームのスペーサ
- 対象商品:
- 42180731
レコードプレイヤーのトーンアームのスペーサとして、t0.25とt0.50を購入。
このままだと使用できないので、刃物で切れ込みを入れて使用。
硬さがGOOD.
- 用途:
- ギターの部品として使用
- 対象商品:
- 42180817
JISのような標準品だと公差が大きくガタがあったり
外径が大きくて見た目がよくないが、これはちょうど
よい感じ。
また、摺動部に使っているが滑らかな感じが良い。
樹脂なので油も不要。
- 用途:
- ドア高さを蝶番で調節
- 対象商品:
- 42180731
使用頻度の高いドアほど下がり方が大きいので、蝶番スペーサーの摩耗と考えて調達。ドアごとに摩耗量が異なっていたので、枚数を加減して厚みを調節できるのが便利でした。
- 用途:
- モーターのベアリング交換用
- 対象商品:
- 42180835
軸とベアリングの間に使用する為に購入しました。もう少し厚みの有る物が欲しかったのですが。代用品としては良いと思います。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 42180607
外寸がキャップボルトの直径とほぼ同サイズになるため、通常のワッシャーのような張り出しが無く、すっきり見えます。 結構薄いので、4枚ほど重ねて使用していますが。
- 用途:
- バイクのブレーキ・クラッチレバーのホルダーに
- 対象商品:
- 42180713
バイクのブレーキ・クラッチレバーのホルダーにボルトで共締めしています。
グリスの定期塗付の頻度を減らすことが出来、またホルダーの口が広がっている場合に多少のスペーサー代わりにもなります。
- 用途:
- 機会の部品交換時
- 対象商品:
- 42180862
古い部品の交換の際にサイズの合うものがなく、本商品を回転性能を維持できるスペーサーとして試してみました。結果良好です。
サイズの明示と品揃えのおかげでここでやっと本商品を発見することが出来ました。