歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.84 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリング
329 / 税込 362
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-09
用途:
ネジ緩み止め

スプリングワッシャーよりスリムで緩み止め効果も高いので用途に合わせ使用したい。

2024-06-14
用途:
バイクの静電気対策対策に
対象商品:
42204382

タイヤバルブのネジ部にこの商品を皿型の歯付き座金でサンドしてOリング、バルブキャップで動かないようにして取付しました。
皿型2枚よりいい感じです。

工房いいづか 様2024-05-27
用途:
バイクのボルトの緩み止めに使用、
対象商品:
42204391

ステンレス製なので、錆びにくいので安心して使ってます。

2024-05-13
用途:
静電気放電(除電)ツールとして
対象商品:
42204391

自動車やバイクに静電気放電策(除電)取り付け。SUS製で耐久性に期待しております。

2023-11-22
用途:
立てネジの固定に(屋外)
対象商品:
42204364

巷では鉄製品しか置いていなく雨に当たる場所でステンレス製があり助かりました

2023-01-26
用途:
車載ナビのアース取り付けに使用
対象商品:
42204364

車載ナビの車両本体からアースを取るためのM4ねじに使用しました。通電が安定したようです。

2022-06-04
用途:
アンテナの製作に
対象商品:
42204364

アマチュア無線のアンテナを作るときに、アルミパイプを接続する必要があり、この商品を選びました。アンテナは電気的に接続されている必要があり、かつ抜けないようにする必要があります。この座金はその目的にぴったりです。

1人が参考にしています
2022-05-23
用途:
クルマやバイクの除電
対象商品:
42204391

クルマやバイクに発生する静電気の除電に使用しています。ホームセンターなどでは見かけないワッシャーなので、ここで買えて良かったです。

1人が参考にしています
バイク佐藤 様2021-12-01
用途:
50年前のオートバイ部品と入れ替え
対象商品:
42204364

当時物はSS材で形が同じSUS材に入れ替え、それぞれの部分が綺麗になり何よりも緩み止めに効果あります。

1人が参考にしています
2021-05-15
用途:
静電気予防
対象商品:
42204416

車の静電気予防で色々なところに取り付けて動作効率が上がっています。

1人が参考にしています
2021-03-24
用途:
自転車の組み立て
対象商品:
42204373

ホームセンターには、このステンレスのギザワッシャーはなかなかありません。大変助かりました。

1人が参考にしています
合同会社イントラム 様2020-10-12
用途:
スプリングワッシャーの代わりとして使用
対象商品:
42204382

スプリングワッシャーの厚みでボルトのネジ部分に余裕が無く、スプリングワッシャをかますと、ナットがボルトに入って行かずナットが締まらない。かといってスプリングワッシャーを使わないとナットの緩みが気になるのでので、菊座金を使用する事とした。ホームセンターではステンレス製が見当たらなかった為、本製品を注文。
ナットの取付もうまく行き満足。

2人が参考にしています
2020-04-06
用途:
自動車のアースに
対象商品:
42204382

自動車のアース箇所の接触不良防止に。用意しておくと便利です。

2021-02-19
用途:
装置のゆるみ止め
対象商品:
42204391

現場で急遽必要になり注文しました。早く届いて大変助かりました。

2020-03-04
用途:
ホビー用のまわり止めとして使用しました。
対象商品:
42204391

本来の使い方とは異なりましたがまずまずでした。歯の曲がりがもっと均一になると使いやすいです。

藤内電気 様2018-02-22
用途:
電気工事に使用
対象商品:
42204364

太陽光発電の盤の取り付けに使用しました。サイズ的にちょうど良いものがあって助かりました。

2019-01-14
用途:
アンテナ
対象商品:
42204346

商品についての改良はありません。満足しています。どこよりも安価で購入出来てリピート買いしています。

2017-09-11
用途:
アンテナの圧着端子とアルミ製基台部の間に入れて、電気的接触を保つ。導電性グリスを併用
対象商品:
42204373

精巧でしっかりした作りです。個人使用目的には十分すぎる出来です。

高田鉄工所 様2017-04-28
用途:
アース
対象商品:
42204373

アース用なので特に精度は求めません錆なかったらいいと
やすくて満足です

2018-10-18
用途:
無線アンテナの取り付け台取り付け
対象商品:
42204391

前回も購入使用していますので品質はとても良い、次の作業の時も購入する。