歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品)のレビュー
2025-10-21
- 用途:
- オートバイの吸入抵抗削減用スムースボルトの自作用
近くでは売っているところがなくこちらで安価に購入できてよかったです。
2024-05-12
- 用途:
- 自動車、バイクの除電
- 対象商品:
- 42204486
最近、自動車やバイクの静電気除去(除電)がブームの様で試しに購入。タイヤのエアバルブ、インシュレーターの固定ビス、キャブのダイヤフラム固定ビスなどに装着。装着前と比べて動きがスムーズになりました
オストワークス 様2023-01-12
- 用途:
- 車用のホイールのバルブ用キャップで静電気放電
- 対象商品:
- 42204486
最近のタイヤは静電気の悪影響を避けるるためにトレッド面に放電させる帯が付いているものが有り、タイヤの静電気放電のためのアイテムで似たような商品が販売されていて、試しに使ってみました。良い効果あると信じてます。
AI WORKS 様2020-05-02
- 用途:
- 塗装面にアース取りに使えます!
- 対象商品:
- 42204477
ETCやドラレコ 等電装品の取り付けに際し、塗装面を削らなくても歯が立ってアースがとれます。緩み止めにもなる上アースの強化にもなります。
1人が参考にしています
2020-06-16
- 用途:
- 自作除電ボルトの要部品として
- 対象商品:
- 42204486
オカルトチューンの除電ボルトを自作する為に購入。
除電ボルトの放電部となる要部品で概ね満足です!
もう少し大きいサイズ(M10とか)あれば更に最高です。
3人が参考にしています
カントリーキッチン 様2019-07-14
- 用途:
- 最近流行の『除電ボルト』の作成に使用
- 対象商品:
- 42204461
『除電ボルト・除電ナット』等の製作に使用しました。
5・6・8mmを購入しました。
この手の菊座金は、入手しにくいので助かります。
追加で6・8mmを購入しましたが10・12mmもラインナップにあれば嬉しいです。
4人が参考にしています
米野建装 様2022-06-29
- 用途:
- 施工後のゆるみ止め
- 対象商品:
- 42204461
ドアクローザーや器具等の、取付に問題があるのか器具に問題があるのか分からないが、ゆるむ部分のゆるみ止めにネジロックと併用で使用。自分が最初から行った物ならいざ知らず、他人の補修で同じ部分の修理に何度も行けませんし料金も頂けませんし。
2018-05-20
- 用途:
- 静電ボルトに
- 対象商品:
- 42204452
溶接して使ってますが、このサイズを溶接するのは一苦労です。沢山入っていて安いので失敗しても財布にやさしいです。使う用途が間違っていますが、、、、
1人が参考にしています