小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)のレビュー
Farm&Factory 様2023-10-31
- 用途:
- 自動車整備の時に使用
- 対象商品:
- 42209772
このサイズで対角12ミリがないので これは自動車整備等で使用時に重宝して
使っている これは強度的にま問題ないと思われる
2020-11-26
- 用途:
- バイク等機械関係の悪くなった交換用として
- 対象商品:
- 42209772
今まで8ミリナットご注文していました。届いたのが13のレンチ様でしたがバイクで使われているのが1.25の12でしたのでこれを見つけて注文しました。13のレンチはあまり使われていないのでバイク整備にはこれが一番です。製品自体は普通に使えます。
2020-05-28
- 用途:
- 旧車のメンテナンス
- 対象商品:
- 42209772
M8の2面幅(S)が通常は13mmで本品の小型ナットの12mmが身近になく、助かりました。小形六角ナットのM8は自動車等によく使われるとの事で今回もインテークマニホールド固定用に使われていましたのでO/H時、新品に交換しました。コスパも良く、ナット強度も十分で安心して使いました。
2019-07-30
- 用途:
- 保守パーツに
- 対象商品:
- 42209772
調べたところによると、ナット上面に対角状に2つの丸印がありますので強度区分は6T(ISOの強度区分6.8)になります。
安心して使えるナットです。
2017-10-05
- 用途:
- Ja 11リーフスプリングセンターボルト交換
- 対象商品:
- 42209772
車検前にリーフスプリングの調整、塗装をしてますが純正ナット4個の金額以下でS45Cナットが20個購入出来ます。私の整備では4個/2年ですから1パックで10年分となります。有り難うございました。今後とも宜しくお願い致します。