ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)のレビュー
2023-02-05
- 用途:
- 棚の作成
アジャスターボルトの長さが足りなかった為使用しています。長さやネジのサイズが選べてよかったです。
2022-05-12
- 用途:
- 部品の高さ増し用
- 対象商品:
- 42261877
すぐに届いて確認が出来たため良かったです。
ねじ部の長さがもう少し短くても良いです。
幾つかバリエーションがあるとさらに良かったです。
2021-03-09
- 用途:
- リフレクターの取り付け
- 対象商品:
- 42262087
バイクへサイドリフレクター取り付けのため、スペーサーに使用。
品質は問題無く、安価で良かったです。雄部分と雌部分のサイズが違う商品があれば良いと感じた。
Alps Tech 様2020-04-13
- 用途:
- モータのインバータを設置するのに高さ合わせのため使用
- 対象商品:
- 42944702
特に問題なし。スプリングワッシャーが入ると緩み止めに良いと思う。
スプリングワッシャーの厚み分高さが低いとよい。
2019-09-25
- 用途:
- 製品開発に利用
- 対象商品:
- 42262166
機械のメンテナンス時に利用し、製品開発しました。この六角支柱はSUSで腐食に強いですが、加工は可能で重宝しました。お蔭をもちまして、ある特許の取得につながりました。大変満足しています。
2018-09-16
- 用途:
- サンワサプライのデスクの嵩上げに使用しました。
- 対象商品:
- 42262166
旧JISの高さ740mmの机の隣に高さ700mmの軽量デスクを並べる際に使用しました。高さがピッタリ合ったので大満足です。モニターアームを2つとモニターを3つ取り付けていますが、今のところ問題はありません。また同じ用途で必要になればこちらを購入しようと思います。
1人が参考にしています
2017-12-16
- 用途:
- バイクのパニアケースステーの取り付けに仕様
- 対象商品:
- 42262157
なかなか合うサイズのものがなくやっとたどり着きました。品質等は使用目的からすると問題ありません。
2人が参考にしています