六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)のレビュー
- 用途:
- 旧車のサイドカーキャリアの笠上げに使用
おネジ雌ネジサイズが自由にサイズ変更出来て、錆の発生なく助かります。
- 用途:
- 自動車部品の取り付け
- 対象商品:
- 42269351
少量だと少し値は張るが、精度の高さと扱いサイズの豊富さは他に変えがたい。同じような案件があった際にはまたこの部品を選ぶと思う。
- 用途:
- 自動車エンジンルーム内パーツ取付け
- 対象商品:
- 42269604
海外から個人輸入したパーツ取付けのため、エンジンルーム内のスタッドボルト嵩上げ用に本品を購入。多種多様なサイズや形からピッタリな製品を見つけられて、モノタロウには本当に感謝です。
- 用途:
- 高さ調整
- 対象商品:
- 42269482
バイクのスクリーン取付に使用しました。サイズ等もあり、高さ合わせに重宝しました。星1つ減点は、1個あたりの価格が高い事です。
- 用途:
- ボルトの欠損の補修
- 対象商品:
- 42269595
バイクのスピードメーターの固定ボルトが錆びて欠損して短くなってしまい、そのボルトの延長に使いました。
- 用途:
- クラッチ油圧シリンダーの調整
- 対象商品:
- 42269227
クラッチ油圧シリンダーの引き部分がわずかに足らなかったため、スペーサーで繋いで調整しました。正規の使い方ではないと思いますので使用は自己責任でお願いします。もしスペーサーが折れる等した場合は走行不能に陥ることがあるので予備を積んでおくと良いです。2個で500円くらいなので
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- バイクのチェンジペダルの延長に。
- 対象商品:
- 42269631
チェンジペダルの延長が必要になり、最初は高ナットと、ずん切りボルトで作ってたんですが、
サイズもピッタリなこの商品を見つけ取付けもスムーズに出来ました。
- 用途:
- 発動発電機の修理
- 対象商品:
- 42269604
スズキSX600R発電機にて、エアクリーナーボックスの蓋のみが欠損していたため、M6x15mmのスペーサーボルトをキャブレターを固定するスタッドボルトの部分に1個取り付けてスタッドを延長し、ボックスの外周の溝にはΦ4の柔らかいシリコンチューブを潰して差し込んで、弁当箱の蓋のようなパッキンを拵えた上で、ベニヤ板を被せてロングボルト1本と蝶ネジ2個で固定することで、蓋の新造と機器のレストアを無事終えることができました。
スズキの2サイクル発電機はSX650R、SX800Rなどもエアクリーナーの蓋のみが欠損した状態のものをよく見かけます。応急処置としてはキャブレターのスタッドに空き缶を共締めしてスポンジを突っ込むなどの方法もあるんですが、SX系発電機はエアクリボックス自体が吸気チャンバーのような形状になっているので、このようなスペーサーボルトを使って蓋を新規に被せてあげる方法で補修するのが望ましいかと思います。
- 用途:
- 枠付きソーラーパネルを板に固定する際のスペーサーとして購入
- 対象商品:
- 42269595
コの字型枠にはめられたソーラーパネルを板にどう固定したものかと頭をひねっていたところ打って付け商品に巡り合えた感じ。この手の商品は、ホームセンターでは売っていないと思う。
4本しか注文しなかったが、相変わらず梱包サイズが大きい。封筒でも良いのではないか?その分送料を安くして欲しい。
- 用途:
- ボルトの長調整
部品としては可もなく不可もなく。ただ単価が高過ぎ。まとめ買いの単価の数倍。バラ売りしてくれるのはありがたいがボッタクリレベル。
- 用途:
- 干渉するレバーの取り出し位置の変更
- 対象商品:
- 42269184
これまで長いM3ネジの先端だけねじ込んでナットで固定し、露出しているネジの途中にダブルナットでレバーを固定していたのですが、このスペーサーに変更したところ簡単に取り付けられるようになりました。ネジ山の精度もよく、またネジと長ボルト部の垂直度も申し分なく、綺麗にレバー位置の変更ができました。
- 用途:
- バイクハンドルのグリップ固定およびテーブル作成
- 対象商品:
- 42269647
鉄製で良かったが高いものを買ってしまい然もL2が14㎜と短く使い物にならなかった、25㎜探したが安いものは無いですね、別の所で探すほかないです。