プッシュリベット(樹脂)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.54 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プッシュリベット(樹脂)(パック品) ニフコ
ニフコ
529 / 税込 582
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-06
用途:
バイクのカウルの固定の予備に

私の乗っているバイクは、カウルなど、固定用のプッシュリベットは、このタイプが、使われていて、使いやすいので、予備と、樹脂の工具入れの蓋の固定に使っています。必要な方には、お勧めです。

2025-10-05
用途:
純正が知らないうちに無くなっていたので

純正が知らないうちに無くなっており補修用として購入しましたが、特に問題なく使用できました。満足です。

2025-01-31
用途:
車内内張
対象商品:
42929957

サイズもぴったりで、消耗品として数個ストックしています。

2024-03-23
用途:
スクーターのパーツ止め
対象商品:
42929905

スクーターのリベットが壊れたため購入しました。取り扱いやすく安価でした。

1人が参考にしています
2023-12-04
用途:
バイクメンテナンス時のカウル類の脱着作業
対象商品:
42929905

どうしても脱着時に風化で割れるなどで傷めたときに必要ですが、入り数が多過ぎず少なすぎず、丁度良い。

2023-09-30
用途:
バイク外装の取り付け
対象商品:
42929905

純正品は高くて、汎用品を使ってみましたがとてもしっかりと固定されました。サイズを合わせて、また使いたいと思います。

2022-07-20
用途:
薄めのパネル同士の重ね合わせ部分の固定
対象商品:
42929905

繰り返し短時間で脱着する必要のある、薄手のパネル同士の固定に使用。
裏側からネジ止めのできない、パネル同士の重ね止め(外し)がワンタッチで可能。
数あるタイプの中でもプッシュ式の当該製品は抜群に使いやすく、品質もよく、コスパも最高でした。

2021-12-29
用途:
バイクのカウル固定用
対象商品:
42929923

他社製品よりアウターのばね性が高く、プッシュ時の戻りが良好です。今後はこれにします。

2021-12-08
用途:
自動二輪のオプション部品に使用
対象商品:
42929905

自動二輪(PS250)のレッグシールドを固定していた樹脂製リベットが折れたので本製品をダメもとで購入。
下穴はφ6mm程度ですが、本製品を使用したところ問題なく固定できました。使用してから10日ほどが経過しましたがしっかり固定されています。
安価なので安心して作業できます。
ピンが出ている状態で足の長さは約φ4.5mm
ピンが基部と同じ高さになった状態で足が最大に開き、足の基部から約8.5mmの部分で約φ6mm
ピンを更に押し込めばロックを解除できます。

1人が参考にしています
2021-09-22
用途:
サンバー泥除け取付
対象商品:
42929957

少し勘違いで大きめを頼んでしまいましたが、他の作業に生かしていきます、有難う御座いました。

car-1.jp 栗原商店 様2021-07-14
用途:
メーカー品なので安心です。
対象商品:
42929941

サイズが適合すれさえすれば完璧です。ニフコなので心配はありません。パジェロミニのバックドアに使用しました。純正よりも安いです。

2021-04-22
用途:
PCX125(JF56)の外装用
対象商品:
42929923

メンテナンスで外装を外すときに、経年劣化していたプッシュリベットが破損したので購入しました。
合うかどうか心配でしたが、バッチリ合いました!
お値段も魅力的で、予備まであって大満足です。

2人が参考にしています
2020-11-02
用途:
レッツ2のボディ組み立てに
対象商品:
42929941

純正と同じクオリティで、割安感があり満足しています。

2020-09-14
用途:
スクーター
対象商品:
42929905

この類いは弱い物なので 劣化して分解時割れたり 無くなったり
ちょうど良いサイズがあって助かりました。

2024-04-07
用途:
二輪メンテナンス
対象商品:
42929905

サイズ間違えでどうやらワンサイズ細い。もう少し詳しい適合情報があると便利なのですが。

1人が参考にしています
2020-03-27
用途:
一般整備
対象商品:
42929932

小売りしている処が少ないので助かります。
10個入りとか有るとなおよし。

1人が参考にしています
2019-10-06
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
42929932

純正品より、少し短いのですが、自動車の樹脂パーツの固定で使用できました。 安く購入できて、嬉しいです。

2022-10-13
用途:
破損部品の交換
対象商品:
42929905

製品に問題はないのですが、もう少し安いと助かるんですけどね。

2020-03-04
用途:
機械の補修
対象商品:
42929932

低価格で,少量購入できて満足しています.機能的にも問題ありません.

2019-06-25
用途:
車のパネル固定
対象商品:
42929941

気になる問題はありませんでした。価格もリーズナブルで次も使う予定です。