ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/3価ホワイト)(パック品)のレビュー
- 用途:
- 電動丸ノコのスライドレール装置に木材部材の固定用パーツに使用している
- 対象商品:
- 42090587
電動丸ノコのスライドレール装置に木材部材の固定用パーツを脱着するのがスムーズである。
- 用途:
- 自動車部品の作成
- 対象商品:
- 42090571
こういうユニークな商品はなかなか入手できないところ、
やはりモノタロウさんにはありました。
いつも良い商品をご提供して頂き、ありがとうございます。
- 用途:
- 自動車用品の加工
- 対象商品:
- 42090571
こういう便利な物を見つける事ができて幸いです。
加工作業が行きずまっていたところこの部品で
対処することができ、見栄えも自然な感じに仕上がり
大変満足しています。
- 用途:
- スピーカーバッフル固定
- 対象商品:
- 42090571
本来は鉄工用の部品だと思いますが、木工に使用しました
12φのドリルで円周が接するように連続した浅い穴を開け余計な部分を刃物でそぎ落とし埋め込み穴を作って、はめ込みました
若干ネジ部のセンターに個体差があるようで、現物あわせでぴったりにつくると他のナットではキレイにはまらないことがありましたが、おおむね満足です
- 用途:
- 給気用配管の取付座として使用
- 対象商品:
- 42931935
既製品が無ければ作製するしかないと思っていたが、サイズ的にピッタリの既製品として採用でき、作業の効率化が図れる。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- FRP材の固定用に。
- 対象商品:
- 42931926
通常は溶接ナットだが、楕円形で共まいしてしまうリスクが少ないと思い、 FRP材の固定用ナットとして使用。
ガラスマットとポリエステル樹脂で固めてしまうので、コンパクトで丁度良かった。
- 用途:
- ルーターテーブルなどのTスロットナットとして
- 対象商品:
- 42931917
自作のルーターテーブルの位置決め等に使うTスロットトラックの固定に利用します。サイズもぴったりでさらに安くて満足しています。
- 用途:
- 木材加工でのクランプ
- 対象商品:
- 42090587
木材加工で、被削材を固定する台に用いています。
板材の巾に合わせて固定部を移動させる長穴に組付けることで、
手軽に各種板材を固定でき、便利です。
- 用途:
- 事務什器の補修
- 対象商品:
- 42090587
この度は良い商品をありがとうございました。
サイズ・商品とも思っていた通りであり、大満足です。
また機会がありましたら、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- FRPのネジ留めに。
- 対象商品:
- 42090587
本来は溶接タイプかと思うが、FRPのネジ留め加工に使用。
ガラスマットに埋め込んでしまえば、まず回ってしまう事は無い。
- 用途:
- トヨタ純正キャリアベースの補修
- 対象商品:
- 42090587
以前のトヨタ純正キャリアベースの溝用のねじ交換にぴったり。純正品がさびやすいので、強度面の心配もありネット検索で見つけた当商品を購入。価格も安いのでたびたび点検して劣化したらすぐに交換できるのでありがたいです。