割ピン(鉄/ユニクロ)のレビュー

平均満足度 4.57 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂
大阪魂
539 / 税込 593
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-20
用途:
機械の修理
対象商品:
42941053

近所のホームセンターにはステンレス製しかなかったので、大変ありがたいです。使用感は可も無く不可も無く。問題無く使えました。

2025-10-06
用途:
バイクのアクスルシャフト用

今まで近くのホームセンターで購入していたのですが
取扱をやめてしまって あるのはステンレス製
使いまわしはしない 異種金属との接触による電食を考えて
スチール/ユニクロを探していました
サイズも豊富でまとめ買いしても安価 とても助かりました

2025-10-18
用途:
オートバイの整備

いつも購入しております。
ステンレスの割りピンだと電蝕してしまうので、このユニクロの商品は重宝しております。

2024-11-15
用途:
バイク整備作業

バイク整備作業に伴う純正部品の代替えに使用しております。問題なく使用できます。

2024-07-18
用途:
故障修理に使用しました
対象商品:
42939671

荷物運搬の手押し車が、経年劣化で故障したのでベアリング固定用として使用しました。一番肉薄の割ピンを使用したので耐久が心配でしたが、しっかりとした手ごたえで破断なく使用できています。

2023-03-30
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
42940055

ちょうどいいサイズが見つけやすいのでありがたいです。

2023-04-07
用途:
農業機械のメンテナンスに使用します。
対象商品:
42940423

特に良い悪いは感じず普通に使用できました。
出来ればもう少し短かいサイズがあれば良かったです。

2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
42940247

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

2022-09-21
用途:
整備
対象商品:
42940213

使用してみても他のメーカー品と違いが判りません。あとは錆びやすいかどうかはこれからわかると思います。

2022-02-03
用途:
トラクターの整備
対象商品:
42940326

トラクターの整備に使用しました。
たくさん入っているのでこれから暫く使えそうです。

1人が参考にしています
2022-01-27
用途:
ヒッチメンバーのナット脱落防止に
対象商品:
42940317

φ3.2でボルトに横穴開けてヒッチメンバーのナット脱落防止に使用しました
緩くもなくきつくもなく丁度でした。

2022-03-16
用途:
整備
対象商品:
42940755

安価でまとめ買いできるのでとても助かります。また利用します。

2021-05-11
用途:
サイドカーアクスルナット固定
対象商品:
42940152

中々ジャストサイズがないので、幾つかの製品を複数購入して,その内の一つが当たれば?ラッキー・・と言うことで。結果的には、僅かにサイズが小さかったですが、当初の目的は果たしましたので。割ピンでの固定箇所は減りましたが、昔ながらの安心感が有りますので。

2021-04-23
用途:
農機具整備

コンバインの搬送チェーン分解時に使用。安く買えるので何種類かまとめて購入させていただきました。

谷本 和夫 様2021-02-03
用途:
カプチーノのコッタピン04111-3020Aの代用品で使用しました(同等品です)
対象商品:
42940301

純正のコッタピンは@55円、この割りピンは43個入で439円とお安いです、再使用NGですのでDIYで作業にはオススメです。

1人が参考にしています
2022-01-06
用途:
自動車整備
対象商品:
42940152

使いやすさなど特に問題なく使用できます。
あとは耐久性ですね

株式会社ART CRAFT 様2020-09-20
用途:
車の整備
対象商品:
42940134

結構頻繁に使うものですので、お安いに越した事はありませんが、だからと言って気が付いたら折れていたなんていう事も怖いです。 長い事使っていますが、そのような事も無く、しっかりしたものであると思います。

2020-11-25
用途:
勘でサイズを選んだ
対象商品:
42940353

山勘でサイズを選定したが、運良く丁度良いのが買えてラッキーでした。

2020-04-22
用途:
原付のメンテナンス
対象商品:
42939653

小さい部品なので作業中なくさないように気を付けていましたが、大量にありますので安心して作業をすることができました。。

2020-04-01
用途:
自家用車の整備
対象商品:
42940317

ボールジョイントのブーツが破れてしまったので交換しました。ロックナットの割りピンは再使用不可なのでこの割りピンを組み付けました。安いのでサイズ違いをいくつか準備しておけば安心です。