スポークレンチのレビュー
ゼータゲート 様2022-05-11
- 用途:
- 14番手のニップル、リム組の調整
- 対象商品:
- 43163985
『12K4レッド3.45mm』を購入しました。よく使用する「#14」が3.45mmなので。
このレンチをよく見ると、「3.45」と「3.45+」とあります。#14のニップルに合うのは「3.45+」の方でした。「3.45」は入りません。
このレンチは、微調整向きなのかと・・・。ニップルに差し込む時は、先にレンチ部をスポークに通してからでないと差し込めない形状です。この行程に慣れるまで精進してみます。
1人が参考にしています
2016-11-03
- 用途:
- BMXに
- 対象商品:
- 09293856
BMXに全然使えます(odysseyのニップル) 舐めにくいとも思います。ただ、少しニップルに差し込みにくいです。写真で感じるよりもでかく、親指2本分弱ってサイジングです。
有限会社久保田オート商会 様2015-01-29
- 用途:
- DTのアルミニップル回しに
- 対象商品:
- 43163976
DTのアルミニップルでホイールを組む時に使ってます。
銜え口が二つあり早回し用と高テンション用とに使えます。
パークツールよりも安価ですが、精度は良いです。
1人が参考にしています
2015-11-16
- 用途:
- スポークの最終仕上げに
- 対象商品:
- 09293856
画像ではわからなかったのですが、全長約12cmで重さが83gと、思っていたものの倍くらい大きなものでした。エアロスポークの仕上げ段階では、スパナ形状の方がヨレ難いのですが、これだけ大きく重いと、自分にとっては作業がしにくく思いました。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
サイズにつきまして商品情報へ追加するよう手配させて頂きます。
宜しくお願いします。