深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5Kのレビュー

平均満足度 5.00 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
389 / 税込 428
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-04
用途:
カートのナックルベアリング

25mmナックルのベアリング交換に使用しました。
高速回転部分ではないので接触シールタイプが良いと思います。
C3は高負荷に耐える隙間で、5Kは標準よりも良いグリス
ベアリングって同じサイズでもいろんな種類があるんですね。

1人が参考にしています
2024-06-23
用途:
バイク

ドゥカティs4のタイミングベルト交換時に一緒に交換しました。
交換してからまだ1000キロ位しか走ってませんが、今の所問題なくいい感じです。

2024-02-26
用途:
バイク整備
対象商品:
08758802

安定の純正部品です。
安心して整備ができます。
ただ…
もっと早く部品が届く様にして欲しいです。

2024-01-25
用途:
バイク整備
対象商品:
08758802

バイク整備 ホイールハブのベアリング交換です。
安心の品質で、良い仕事ができます。

サラーズファクトリー 様2024-03-20
用途:
ホイールベアリング交換
対象商品:
08759247

メーカー純正は高いので、モノタロウで購入。安くて良い。

2023-09-12
用途:
バイクV-TWIN MAGNAのメンテナンス
対象商品:
08758802

注文後到着も早く梱包も丁寧で安心して取り引き終了しました.
さすが国産、動きが滑らかでとても良い商品です。

2023-01-20
用途:
バイクのホイールのベアリング交換
対象商品:
08758802

やはり日本ブランド。信頼性が高く、安心できます。またリピートします。

1人が参考にしています
2022-08-15
用途:
機械の修理等に使用
対象商品:
08759633

問屋に在庫が無くこちらから購入しました。すぐ届いたので助かりました。

2022-05-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
08759633

ベアリングは消耗品。
値段もそこまで高くないし、少しでも動きが悪い、
音が出るなどの症状があれば直ぐに取り換えましょう。
新しいベアリングは気持ち良いほど回ります。

2022-05-03
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
08758802

品物が豊富にあるため、サイズ、規格、その他の条件が選定でき、自分好みの商品が購入できました。対応も迅速で感謝いたします。

2021-01-15
用途:
バイクのホイールベアリング
対象商品:
08759247

純正品と同等サイズで、純正より低価格高品質なので、タイヤ交換と同じサイクルで交換します。
非常に助かっています。

2019-12-27
用途:
L型2気筒バイクのタイベル交換
対象商品:
08758382

バイクのL型2気筒の水冷916ccと996ccのタイベル交換です。中古車両購入の為交換しましたが大丈夫だったかもでした。スペアエンジンもとりあえず交換してます。純正品より多分コスパが良いと思います。(テンショナー側だったかアイドラー側だったか?忘れましたが違うベアリングです)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2022-07-04
用途:
ジャイロキャノピーTA03
対象商品:
08758802

ジャイロキャノピーTA03のファイナルシャフトタイヤを取り付けるシャフトのベアリングの回転が悪かったため交換しました ばっちりです

1人が参考にしています
2021-02-22
用途:
オートバイのホールベアリング交換
対象商品:
08758802

サイズさえわかれば純正品より安く入手でき品質も問題なし。

2020-07-02
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
08759247

品質には全く問題がないが、C3隙間のベアリングは常時生産しているものではないらしく、いつも長期欠品になっている。毎回不足することが分かっているのだから、あらかじめ需要を見越して発注数を増やすなど、通期で在庫を確保するようにしてほしい。

2018-03-18
用途:
バイクのクランク交換時
対象商品:
08758382

安心の国産!
交換後、約1000㎞乗ったが問題なし。

2016-08-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
08759247

注文してからすぐに届いて満足しています。

2人が参考にしています