丸ダイスメートルネジ(M)外径25のレビュー

平均満足度 3.70 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機
ライト精機
1,298 / 税込 1,428
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-08
用途:
望遠鏡自動追尾装置のねじ切り
対象商品:
44546713

導入部があと0.5m長いと切りやすいんだけどなぁ~~。

プロボックス株式会社 様2020-06-30
用途:
精密工具がポチで!
対象商品:
44546923

大変助かりますね!ポチで安価で購入できるのは!
出張先で土地勘が無いのでうろうろせず効率よく探せて本当に助かります

2020-09-02
用途:
軸端のネジ形成
対象商品:
44546984

刃付けが甘いためか丸鋼への加工でねじ山が荒くなりました。
S25Cでφ7.85くらいの丸鋼に加工しています。
ボルトのねじ山修正には問題ありません。

1人が参考にしています
山﨑エクスパート 様2020-10-17
用途:
ボルトの修正
対象商品:
44546984

普通に使えます。
現場ではこのサイズが丁度いいです。

岡本技研 様2019-03-19
用途:
既製品のボルトのネジ部を延長
対象商品:
44547106

手作業でねじ切りしたのですが割と軽い力で作業できました。

2018-06-01
用途:
ねじ山の再加工
対象商品:
44547045

調整マイナスネジが小さく、締め込みに苦労してしまいました。

3人が参考にしています
2016-08-13
用途:
ステンレス丸棒のねじ切り
対象商品:
44547106

ステンレス棒を旋盤で切削してねじ切りをしました。M12なのでかなり力が必要でしたがきれいに切れて満足しています。

1人が参考にしています
2016-05-31
用途:
ねじ切り
対象商品:
44547054

対応が速かったのでとても助かりました。
他のダイスに比べて切れ味は良かったです

田辺工業高校 様2017-02-13
用途:
エンジン部品のネジの製作
対象商品:
44547011

くい込みも良くネジ切りは大変スムーズでした。以前からあった別のダイスは切れ味が悪く、このダイスは気持ちよく切れました。今後も購入する気になりました。

2016-05-18
用途:
車両整備
対象商品:
44546923

ねじ切りにADJ機構がついていて重宝してます。

2015-10-06
用途:
φ2真鍮棒からねじを造ります
対象商品:
44546713

この手の専門家ではないので、正確な評価できません。
今まで使用していたものと切れ味など同様と感じます。
用途は趣味用です。φ2真鍮棒から両側ねじを中抜けで造ります。

2015-08-29
用途:
自動車整備
対象商品:
44547081

M11x1.25を購入。
通常ホームセンターでは置いていないサイズでしたが在庫有りで即発送。
部品に生えているボルトの修正でとても助かりました。

2015-05-16
用途:
機械部品の補修用小ねじ製作
対象商品:
44546713

修理の為の部品用小ねじを製作する為にだけで購入致しました。安価なだけではなく、ダイスとしてねじが正確に切れなくては困るのですが何とかなりました。今後も何時も現場で使用しないサイズのダイスが必要な時には、迷わずにこのメーカーの商品を購入いたしたいと思います。

2019-06-20
用途:
真鍮丸棒のネジ切り
対象商品:
44546801

ねじ切りしようとした真鍮丸棒が、バイスの固定が甘かったりしたので色々環境を改善したのですが、しっかり固定するようにしてもネジ切りできませんでした。
この品が良いのか悪いのかは判断がつきませんが、初心者には雄ねじ切りは難しいのかもしれません……

2015-03-25
用途:
M12 P1.5 のロングボルト(300mm)が無いので、丸棒にダイズでネジを切りました。
対象商品:
44547115

未熱処理のエジェクターピンにダイスを掛けたので、かなり力のいることもありましたが、取り合えずOKでした。

2016-07-04
用途:
シャフトのねじ修正
対象商品:
44547072

バリが酷くて使い物にならない。納期が迫っていただけに対策に苦慮しました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

ナニワ機電 様2018-02-18
用途:
タッピングボール盤にて、4㎜丸棒にM4×0.7ダイスで加工した。
対象商品:
44546801

丸棒に対して、食いつきが悪く入口当たりのネジ山が潰れてしまう。

2013-12-13
用途:
日本車のブレーキキャリパー、
対象商品:
44547063

M10でピッチ1は珍しいサイズですが、自動車のブレーキ整備をしているとけっこう使われているサイズです。チョットネジをいためてしまったときや錆などで渋い時に、ネジ修正しようと思ってもこのサイズのタップやダイスはなかなか無いので購入してみました。精度も抜群で整備の仕上がりも良くなり大変満足です!

1人が参考にしています
2017-01-12
用途:
タップ切り
対象商品:
44547115

4本のボルトのタップ切りを行いましたが3本目から刃こぼれをし中々タップ切れが出来ませんでした。もう少し耐久性が欲しいとおもいましたが値段が安いのでこれ位でしょうか。

2014-10-10
用途:
機械部品の修理や、オリジナル作製
対象商品:
44546731

一般的にはM2.6がよく使われていますが、特殊機械ではM2.5を使っていました。
市販されているネジもM2.6はよく見かけますが、M2.5はなかなか見つからず、取り寄せするとM2.6の倍額近くします。
しょうがないので、ダイスでM2.6をM2.5に作り直して使っています。
M2.6とM2.5はピッチが同じなので、M2.5に作り直すのは、非常に簡単です。
サイズ変更が0.1mmなので、ネジのセンターがズレる事もほとんどありません。
自作でも、LMレールの取り付け用ネジサイズがM2.5だったので、M2.5タップも購入して使ってます。
M2.5を使っているのは、改造・分解防止かもしれません。

1人が参考にしています