小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズのレビュー
- 用途:
- 機器内設置
コストパフォーマンスがいい、本当に小型で、継手付なので、機器内設計が楽にである。まず故障の心配もしていない。
- 用途:
- 設備改善改造部品として
AC100V Φ6チューブ直結仕様を選定。
ソレノイド自体はDC仕様とみられ、整流・降圧デバイスらしき部品がリード線上に備わる。選定した仕様はブラケット付き。取付穴加工型紙としてパッケージの袋に実寸大でネジ穴位置を印刷してもらえると汎用度が増すと思います。
- 用途:
- アクアリウムの二酸化炭素添加の電磁弁
- 対象商品:
- 45492352
専用のものは高いので、安いものを探していたがこちらの製品を購入して大正解。
半分以下の値段で電磁弁を作ることができました。
- 用途:
- アクアリウムメンテナンス
- 対象商品:
- 45492492
水槽でのCO2拡散用の電磁弁が非常に高価なので安いものを探していたところ、こちらの製品のレビューでも同じような方がたくさんいらっしゃったので購入しました。AC電源対応なのでコンセントプラグを接続するだけで使えるのもいいです。順調に稼動しています。
- 用途:
- 水草水槽用に使用
- 対象商品:
- 45492492
魚水槽関連での電磁弁は、かなり金額が高いので、CO2添加用の電磁弁を探していたところ、モノタロウさんにあったので購入。金額は、半分くらいの値段でしょうか。100V接続用のコンセントと線が付いていないので、準備するのと、細工は必要ですが、出来る人なら問題なく簡単に出来ます。なので、安く上げる事ができました。
ただ作動中、上部の白部分の本体は、結構な熱を持ちます。下部の黒部分には、熱は伝わっていないので、接続するホース(パイプ)に影響は無いようです。白部分に物を接触させない限り、問題ないのではないでしょうか。
使用して、1週間以上過ぎましたが、問題なく動いてくれてます。
「熱有り」の為、☆4つです。
でも、お安くできました、ありがとうございました。
- 用途:
- 水草水槽のCO2添加制御
- 対象商品:
- 45492492
水槽用品として販売されているソレノイドが故障したので、本品を購入しました。
水槽用品と比較して価格が圧倒的に安く、それでいて品質もまったく問題ありません。
というか、むしろ本品の方が騒音、発熱ともに少なく優れています。
最初からこっちを買えば良かったです。
- 用途:
- 水槽こCO2
- 対象商品:
- 45492492
アクアリウムでのCO2添加でのタイマーとの組み合わせで使っています。
少々発熱が多いような気がしますので、PC用アルミヒートを付けています。これで冷却もOKです。
- 用途:
- 夜間ディフューザーのエアーを流すために
- 対象商品:
- 45492492
夜間タイマーでディフューザーのエアーを流すために使用しています。
音音はとても静かで とてもいいです。
熱の方は 触れないくらい熱くなることはありませんでした。
Co2添加にも利用されてる方がいるようですが、問題ないと思われます。
- 用途:
- 水草水槽の炭酸ガス添加に
- 対象商品:
- 45492492
水草水槽の炭酸ガス添加に使っていた電磁弁が壊れたため、こちらのアイテムにしました。
水槽用の電磁弁は安いものでもこちらの倍以上なので助かります。
差込プラグがついていないので、必要な場合は加工しなければなりません。電気工事士の資格は不要な範囲と思いますが、心配な方は素直に依頼しましょう。
- 用途:
- 水槽の発酵式CO2添加の切り替え用
- 対象商品:
- 45492492
水槽の発酵式CO2添加での昼夜切り替えで問題無く使用出来ています。水槽用の専用機器は高価なので半額以下で大変満足です
- 用途:
- 空気圧を使い吹矢の矢を飛ばすため
- 対象商品:
- 45492447
選定方法を知らず取りあえず電圧のこと、ノーマルクローズだけを考えて選択しましたが全く役に立たないことがわかりました。選定ミスなので星3にします。