小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズのレビュー
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
株式会社ライラック研究所 様2021-02-25
- 用途:
- 制御装置の研究開発部品として使用。
- 対象商品:
- 45492973
全体として満足のいく製品だと思います。ただし本体ねじ部が軟質な樹脂でできているので、うっかりすると螺子山を破壊してしまう恐れがあります。
2018-02-06
- 用途:
- 散水配管凍結防止用
- 対象商品:
- 45492973
サーモスタットと組み合わせて低温時の凍結防止対策として少量開放用に購入、うまく制御出来たのですが接続口径が5mmだったので接続に苦労しました。少しコイルの発熱が大きいような気がします。実用面では問題なし。
国立大学法人鹿児島大学 様2017-10-20
- 用途:
- メタン発酵の実験装置の圧力維持
- 対象商品:
- 45492973
動作も確実でコンパクトなため実験設備としては申し分ありません。12台を同時に使用していますが場所を取らないので省スペースに役立ちました。
2017-02-11
- 用途:
- 配水
- 対象商品:
- 45493472
自動水抜き装置に使っています。バルブ内に水があったまま凍結させてしまったのですが、破損しないでつかえました。肉薄の中華製品とはちがって丈夫です。
2019-06-01
- 用途:
- 電磁定量ポンプで薬液を二方向に送液するときの切換え用として購入
- 対象商品:
- 45493156
本来は空気供給用の小型電磁弁ですが、短期間ですので薬液供給用に使用します。ワンタッチチューブ用の継手でしたが、もう少し大きな口径(8mm用)かRc1/4のメネジ型があれば有難いです。
WEB-ARTS商会 様2016-04-15
- 用途:
- 空圧ON-OFFに
- 対象商品:
- 45493655
詳細を確認せずに発注しましたが、水用でした。水用でも問題無く使用できましたが、メーカーカタログを参照すべきでした。最高使用圧力差(オリフィス径に半比例)に注意必要です。
3人が参考にしています