DX ラチェット刈込鋏 GF-D770Rのレビュー
生木最大切断50mm
アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
2021-05-02
- 用途:
- 庭木の剪定
以前借りて使った事のあったこの商品。切れ味に惚れて、やっと見つけたので購入しました。発注してから届くまで、とても早かったです。早速使ってみました。安定の切れ味で作業がスムーズに進みました。満足です。
2人が参考にしています
2020-12-07
- 用途:
- 開墾中の倒木後の枝払いに使用しています。
- 対象商品:
- 45538166
これまでチエンソーを使用して枝払いをしていましたが、細かい枝を切るのが面倒で、刈込鋏を使用することで、作業もはかどります。切断もさほど力がいりませんしスムーズです。耐久性についても充分だと思います。
3人が参考にしています
植繁造園 様2019-06-21
- 用途:
- 剪定作業
- 対象商品:
- 45538166
太枝切り鋏は10本程度使ってきましたが、この値段にしてこのパワーと頑丈さは今の所、類似品の中では最強だと思います。とても満足しています。先重りや刃の開きなど気になりますが作業の効率など抜きにして、とにかく太い枝を楽に切ることに特価した製品だと思います。多分ラチェット以外は壊れそうに無いぐらい頑丈です。
4人が参考にしています
2019-02-04
- 用途:
- 果樹の剪定
- 対象商品:
- 45538166
ラチェット式なので、わずかな力でかなり太い枝も切れて満足です。
欲を言えば、もう少し刃先が開けばと思いますが、機能的には致し方ないかと思います
3人が参考にしています
タムラグリーン 様2016-03-30
- 用途:
- 高所作業
- 対象商品:
- 45538166
今までD2オリジナルの太枝切を使用してましたが45mmまで保障で柄が鉄で重かったので
この製品にしました。刃先のアンビル側はD2とほぼ同じなのでアルミになればグッド。
アーボリストとしてはチェーンソーの頻度が減り、体力温存に貢献してます。
1人が参考にしています
五十嵐農園 様2015-12-07
- 用途:
- 樹木の枝はらい
- 対象商品:
- 45538166
軽い力で楽に切れる。バーの収納角度が開きすぎているので、もう少し狭くなると持ち運びに良い。
1人が参考にしています