六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)のレビュー

平均満足度 4.16 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂
大阪魂
619 / 税込 681
並目
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社吉成産業 様2023-10-18
用途:
機械の組み立て
対象商品:
45522775

良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。

1人が参考にしています
MKリノベーション 様2023-05-08
用途:
ビニールハウス用のボルトでまとまった本数が必要でした
対象商品:
45522784

必要な数だけのネジを揃えることが出来商品も色々あるので助かります

2023-03-10
用途:
設備に組み込み
対象商品:
45522766

サイズも豊富で選択しやすい。ボルト自体もメッキの仕上がりもよく品物も上等です。

2023-03-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
45522766

各種清掃に大活躍。消耗品なのでちょっとした値段の調整にも気軽に使えるところも地味にポイントが高い

2023-01-04
用途:
除雪機のピンの代用
対象商品:
45522793

近所のホームセンターではセットの少数個数の袋入りしか売っていないので大量で助かります

2023-04-15
用途:
作業用
対象商品:
45522766

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

2022-05-15
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
45522784

リピートです。
何の問題もなく使用しています。
長さや太さの品ぞろえが良いので重宝しています。

中電 様2022-11-21
用途:
キャスターの固定
対象商品:
45522766

値段が安いので使いやすいです。何時もはホームセンターで買っていましたが配達されるので便利です。

2022-01-29
用途:
メンテナンス用。
対象商品:
45522784

軽トラの荷台の、トリイの取り付けボルトが錆びたので、交換用に購入しました。

2020-12-07
用途:
機械工具メンテナンス作業時
対象商品:
45522757

専門メーカー品と遜色なく使用でき、満足しています。スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットのセットをPB商品での提供お願いします。

2021-08-27
用途:
機器の組み立て
対象商品:
45522775

同等の他のサイズの品をこれまで何度も購入しており,今回も全く問題なく使用出来ています.信頼して購入できると思います.

2020-10-08
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
45522757

このボルトは買って良かったです。
探していた商品と一致しました。

2020-05-30
用途:
スピーカーのスタンド取付など
対象商品:
45522793

「ノブスター」と組合わせて使っています。多品種 必要数なので助かります。

有限会社ツルガモータース 様2022-08-17
用途:
それとは別に
対象商品:
45522793

これと同じようなネジを2種類買ったのですが、パッケージから何故か強い糞尿の匂いして経路を調べた方が良いと思います。 (配送用の紺包材は問題なかったと思います)

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

近藤マリンサービス 様2018-11-02
用途:
作業台の棚取り付け用に
対象商品:
45522784

ステンレスより粘りがあり価格も安いのでユニクロームで十分です。さらに作業台が鉄なのでステンレス製ボルトを使ったところで貰い錆が出ることからユニクロームにしました。

1人が参考にしています
2019-10-09
用途:
組立作業
対象商品:
45522757

鉄骨の組立作業に使用しました。特に問題なく使用出来ました。

2018-04-18
用途:
金物同士の固定に使用
対象商品:
45522802

M8長さ30を購入しました。特に問題なく使用する事が出来ました。安くて助かります。

2017-02-22
用途:
除雪機のシャーボルトとして使用します。
対象商品:
45522766

ネジ山にバリが有るのが、何個か有りました。
手で回せる様に全部なれば有難いです。

2016-11-23
用途:
耕運機ロータリー刃取付
対象商品:
45522757

今回P1.25の130個単位は多いのでP1.5を注文し取り付けましたが、今後使用してから考えて行きたいと思います。

静岡県立浜松工業高等学校 様2019-08-05
用途:
「課題研究」という授業の試作品に使用した。
対象商品:
45522775

板厚2mmの部材を2枚とめるのに利用した。ゆるみ止めのナイロンナットと組み合わせるため、首下18mmでは足りず、この製品を使用した。