ベアリング用シムリングのレビュー

平均満足度 4.88 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベアリング用シムリング 岩田製作所
岩田製作所
999 / 税込 1,099
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-06
用途:
NSR50のフロントブレーキの当たり調整用
対象商品:
45880292

NSR50のフロントブレーキの当たり調整用に購入しました。あくまでも応急処置のために購入をしました。大きく曲がった場合は、ブラケットごと交換をしないといけないと思います。

2022-08-19
用途:
バイクメンテ用
対象商品:
45880283

バイクのメンテ用です。
いつも使うので重宝しています。

平谷デンソー 様2022-06-06
用途:
自動車整備
対象商品:
45879897

ジムニーのキングピンベアリング調整に丁度いいサイズです。

2021-12-04
用途:
自転車のBBカートリッジ取り付け
対象商品:
45880082

自転車のボトムブラケットカートリッジ68mm(SHIMANO)をブラケット幅70mmのママチャリに取り付けるための厚み調整に使用。チェーンケースステーを取り付けるとKタイプのボトムブラケットでもステーの厚み分の長さが不足する。ベアリング(6903)の外輪が固定されるので,外輪用のシムを入れてしっかり固定した。

2人が参考にしています
株式会社マクゼス 様2021-09-05
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
45880475

ベアリングのシム調整用に使用しています。ベアリングサイズにピッタリ合うので重宝しています。

2021-04-19
用途:
4サイクルビーノ(SA26J)に使用
対象商品:
45879802

セカンダリの開口を大きくする加工を行うと、クラッチアウターとシーブの肩が接触する。それを回避する為に使うが、専用品ではなくても固定したネジが緩まず、これでも代用可能。

1人が参考にしています
CARクリエイター山口 様2019-08-30
用途:
ラジコン飛行機の電磁ブレーキ強弱に使用!
対象商品:
45880046

今までは電源を入れるとロックしてしまいましたが、ディスク板と電磁コイル板の間に
0.1mmのステンレスのシムを入れた事によって滑らかにブレーキが利くようになり
入れる前と比べて問題が改善されました、
又、0.1mmよりもっとシムを薄くすればもっとブレーキが
強く聞くと思いますが、摩擦でシムが薄くなって行くのを予測して
0.1mmにしました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

カーライフ 様2017-11-05
用途:
農機具
対象商品:
45879924

ちょうどいい物があり購入しました。
使用感もよくて助かりました。